英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度

2022-5-30 | 市场新闻

【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)近日发布了采用EconoDUAL™ 3标准工业封装的全新1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7模块。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于 风电 电机 驱动和静态无功发生器(SVG)等应用。

 

与过去采用IGBT4芯片组的模块相比,基于TRENCHSTOP IGBT7芯片的 FF900R17ME7_B11 模块在相同的封装尺寸下,可将逆变器的输出电流值提高40%。全新的1700 V IGBT7模块还显著降低了静态和动态损耗,同时解决了诸多应用中二极管芯片普遍存在的静态损耗高的问题。此外,这项新芯片技术可增强du/dt的可控性,并提高二极管软度。在宇宙射线的影响下,FIT率也显著降低——这是在高压直流母线电压下工作时的一项重要参数。不仅如此,这款新功率模块的最大过载结温为175°C。

 

业界领先的1700 V EconoDUAL 3模块具有900 A 和750 A两个电流等级,其中750 A的模块采用了更大的二极管,旨在进一步提升该产品组合的灵活性。总体而言,采用TRENCHSTOP IGBT 7芯片的全新1700V EconoDUAL3模块能够提高逆变器的功率密度,在丰富的应用场景中实现性能水平的全面提升。

 

供货情况

FF900R17ME7_B11、FF750R17ME7D_B11和FF225R17ME7_B11现已支持订购。该产品组合会不断丰富,后续产品(特别是电流等级在300 A-750 A之间的产品)将在2022年底推出。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/econodual3

如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFIPC202205-077

Press Photos

  • 凭借全新的1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。
    凭借全新的1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。
    EconoDUAL_3_1700_V_TRENCHSTOP_IGBT7

    JPG | 139 kb | 2126 x 1555 px

下载服务