英飞凌推出超可靠的压接式IGBT ,进一步壮大Prime Switch系列的产品阵容

2022-5-30 | 市场新闻

【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG推出具有内部续流二极管(FWD)、采用陶瓷平板封装的全新压接式IGBT(PPI),进一步壮大其高功率Prime Switch系列的产品阵容。该PPI专为输配电应用而设计,是大电流模块化多电平转换器(MMC)、中压驱动器、直流电网断路器、风电变流器和牵引系统的理想选择。

 

Prime Switch IGBT的阻断电压为4.5 kV,不带有FWD的型号电流为 3000 A,带有FWD的型号为 2000 A。英飞凌为3000A PPI提供了具有4种不同封装直径的外部续流二极管,分别为: D1600U45X122 D2700U45X122 、D3900U45X172和 D4600U45X172 。通过与高度可靠的压接式技术相结合,这种投入实际应用超过40年的领先的高压IGBT芯片沟槽技术,可为客户的超高功率应用提供卓越的高性能解决方案。此外,这些器件在降低高功率应用的损耗和成本、提高可靠性方面,开辟了新的机会。

 

PPI的封装是密封的,专为承受因系统引起的失效事件而设计。于是,除了具备“故障时短路(short-on-fail)”的功能外,PPI还具有极其坚固的封装。为了覆盖更广泛的应用领域和功率范围,英飞凌凭借内部芯片子单元和封装的创新设计,打造出了具有不同电流值和拓扑结构的理想产品组合。

 

供货情况

Prime Switch IGBT现已支持订购!这款Prime Switch系列新产品预计将于2022年中/年底进一步扩充产品阵容。如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/primeswitch

如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFIPC202205-080

Press Photos

  • Prime Switch IGBT的阻断电压为4.5 kV,不带有FWD的型号电流为3000 A,带有FWD的型号为 2000 A。英飞凌为3000A PPI提供了具有4种不同封装直径的外部续流二极管,分别为:D1600U45X122、D2700U45X122、D3900U45X172和D4600U45X172。通过与高度可靠的压接式技术相结合,这种投入实际应用超过40年的领先的高压IGBT芯片沟槽技术,可为客户的超高功率应用提供卓越的高性能解决方案。
    Prime Switch IGBT的阻断电压为4.5 kV,不带有FWD的型号电流为3000 A,带有FWD的型号为 2000 A。英飞凌为3000A PPI提供了具有4种不同封装直径的外部续流二极管,分别为:D1600U45X122、D2700U45X122、D3900U45X172和D4600U45X172。通过与高度可靠的压接式技术相结合,这种投入实际应用超过40年的领先的高压IGBT芯片沟槽技术,可为客户的超高功率应用提供卓越的高性能解决方案。
    Prime_Switch_Press_Pack_IGBT

    JPG | 197 kb | 2126 x 1732 px