英飞凌为布鲁姆能源公司的电解系统和燃料电池提供CoolSiC™功率器件

2022-10-18 | 市场新闻

2022 10 26 日,德国慕尼黑讯】当前的能源危机充分表明,全球迫切需要寻找替代能源来构建 气候友好型的能源供应能力。近日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的CoolSiC™ MOSFET和CoolSiC二极管被总部位于加利福尼亚州的布鲁姆能源公司(Bloom Energy)选中,用于其燃料电池产品布鲁姆能源服务器(Bloom’s Energy Server)以及布鲁姆电解系统(Bloom Electrolyzer)中的功率变换。

 

布鲁姆能源公司提供的燃料电池和电解系统有助于缓解气候变化,并且可以提供多种途径实现净零碳排放。这两款产品能够产生适应性强、可持续和可预测的能源,而且整个过程无需燃烧。该能源平台的单个固体氧化物燃料电池(SOFC)以天然气、沼气或氢气为燃料。这套系统能够凭借较高的发电效率持续供电,可抵御电网故障,并且在-20°C至45°C的条件下正常工作。

 

英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士表示:“降低全球碳排放、成功进行能源转型是应对气候变化的关键,也是摆在我们面前的两大挑战。英飞凌相信氢气是用来替代传统能源、降低碳排放的理想选择,因而也是推动能源行业和汽车行业实现低碳化的重要抓手。我们非常高兴地看到,英飞凌的CoolSiC器件为氢气技术的优化和进一步发展做出重要贡献。” 

 

出于效率方面的考量,布鲁姆能源公司决定将CoolSiC MOSFET和二极管用于其先进、领先的燃料电池系统中,助力电源供应。与使用硅材料的上一代产品相比,系统的能效提高了1%,功率密度提高了30%,并且尺寸与成本减少了30%。

 

CoolSiC MOSFET IMZ120R030M1H采用TO-247-4封装,实现了与同类产品相比更低的开关和传导损耗,并提供超过4 V的高阈值电压。这款产品依靠0 V关断栅极电压实现了简单的栅极控制。该器件具备较宽的栅极-源极电压范围,并且采用专为硬换向设计的坚固、低损耗的体二极管,其关断开关损耗不受温度的影响。

 

CoolSiC肖特基二极管 IDW30G120C5B采用TO-247-3封装,能够提供业内领先的、极低的正向电压。此外,该二极管没有反向恢复电荷,具有同类产品中更佳的耐浪涌电流能力和出色的热性能。

供货情况

IMZ120R030M1H和IDW30G120C5B现已开放订购。如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: https://www.infineon.com/green-energy

 

如需了解更多关于布鲁姆能源公司的信息,请访问: www.bloomenergy.com

Information Number

INFIPC202210-007

Press Photos

  • 出于效率方面的考量,布鲁姆能源公司决定将CoolSiC MOSFET和二极管用于其先进、领先的燃料电池系统中,助力电源供应。
    出于效率方面的考量,布鲁姆能源公司决定将CoolSiC MOSFET和二极管用于其先进、领先的燃料电池系统中,助力电源供应。
    1200_V_CoolSiC_MOSFET_TO247-4

    JPG | 396 kb | 2126 x 2723 px

  • 布鲁姆能源公司提供的燃料电池和电解系统有助于缓解气候变化,并且可以提供多种途径实现净零碳排放。
    布鲁姆能源公司提供的燃料电池和电解系统有助于缓解气候变化,并且可以提供多种途径实现净零碳排放。
    Bloom_Energy_Server_Emblem

    JPG | 387 kb | 2126 x 1415 px

  • 英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士表示:“降低全球碳排放、成功进行能源转型是应对气候变化的关键,也是摆在我们面前的两大挑战。
    英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士表示:“降低全球碳排放、成功进行能源转型是应对气候变化的关键,也是摆在我们面前的两大挑战。
    Peter_Wawer

    JPG | 424 kb | 2126 x 1417 px