英飞凌推出新型XENSIV™ PAS CO2 Shield2Go评估板
【 2022 年 8 月 4 日, 德国慕尼黑 讯】通风不良会导致二氧化碳的快速积累。过量的二氧化碳浓度会影响健康和生产力,这是对人类健康生活的威胁。高效的室内空气质量监测系统就可防止此类问题的发生。此外,基于二氧化碳监测,可通过按需控制通风系统来实现节能。为快速、轻松地实施这些系统,开发人员必须以可控且省时的方式对系统进行测试。为此,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了全新 XENSIV™ PAS CO2 Shield2Go 评估板,其适用于空气质量监测和按需控制通风,进而助力实现节能。
这款全新的评估板为英飞凌Shield2Go产品组合的一部分。该产品组合涵盖传感器、微控制器和安全IC,可作为集成原型设计的组成部分进行自由组合。XENSIV TM PAS CO2 Shield2Go评估板带有一个DCDC升压转换器,可为传感器提供所需的12 V电源,因此只需要一个5 V电源(例如通过微控制器板上的USB接口提供)就已足够,并且可以在不外接12 V电源的情况下实现原型设计。
另外,这块评估板配备英飞凌IC,且与该产品组合中的所有板一样,带有可随时使用的Arduino库,还可通过适配器连接Shield2Go与常见的原型外形尺寸Arduino Uno和Raspberry PIs 40针接口,从而实现快速启动。所有板均配备无焊连接器,使设计者可以直接进行堆叠而无需焊接。
这款评估板上的英飞凌XENSIV TM PAS CO2传感器尺寸很小。该器件在ppm范围内具有很高的精度和强大的性能(±30ppm;±3%读数),符合最严格的空气质量法规和标准。该传感器还具有先进的补偿和自校准算法,并带有UART、I2C和PWM接口以及采样率、基线校正等各种配置选项。
供货情况
XENSIV™ PAS CO2 Shield2Go评估板现已开放订购。现可在 https://github.com/Infineon上获得应用于Arduino的软件库和示例以及为该评估板提供高级API的通用C++库。
如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/Shield2Go。
Information Number
INFPSS202207-106
Press Photos
-
这款全新的评估板为英飞凌Shield2Go产品组合的一部分。该产品组合涵盖传感器、微控制器和安全IC,可作为集成原型设计的组成部分进行自由组合。XENSIV_PAS_CO2_Shield_2Go
JPG | 303 kb | 2126 x 1369 px