英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR适配器与充电器的性能

2022-11-15 | 市场新闻

2022 11 24 日,德国慕尼黑讯】USB供电(USB-PD)已成为快速充电以及使用统一Type-C连接器为各种移动和电池供电设备供电的主流标准。在最新发布的USB-PD rev 3.1标准中,扩展功率范围(EPR)规格可支持宽输出电压范围和高功率传输。统一化和大功率容量再加上低系统成本的小外型尺寸已成为推动 适配器和充电器市场发展的主要驱动力。为了加速这一趋势,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出全新XDP™数字电源XDPS2221。这款用于USB-PD的高度集成式组合控制器IC支持输出电压最高28V的高功率宽输入和输出电压应用。

 

该器件在单一封装中集成了一个AC-DC功率因素校正(PFC)控制器和一个DC-DC混合反激式控制器(HFB)(也被称为不对称半桥(AHB)反激式控制器),通过协调这两级的运行,可轻松满足法规要求。此外,由于进一步集成了所有栅极驱动器和用于初始IC电压供应的600V高压启动单元,以及经认证的有源X电容放电电路,减少外部BOM成本和元件数量。这款产品基于全新零电压开关(ZVS)HFB拓扑结构与氮化镓器件的结合,能够在各种线路/负载条件下提供领先于同类产品的效率。凭借这些特点和固有的拓扑结构优势,比如零电压开关、用于缩小变压器尺寸的谐振式能量传输等,使用XDPS2221所设计的系统可以实现极高的功率密度。

 

此外,这款全新组合IC可同步PFC和HFB突发模式操作,从而实现最低空载待机输入功率性能。集成自动启用/禁用功能及自适应总线电压控制的增强型准谐振多模PFC,可最大程度地提高了平均和轻负载效率。另外,可以选择禁用集成的PFC功能,配合使用任何类型的外部PFC控制器。

 

混合反激级通过峰值电流控制操作实现了稳健的调节和快速动态负载响应。为确保所有条件下的ZVS操作,该混合反激级加入了ZVS脉冲插入功能,还包括在非连续导通模式下防止体二极管交叉导通等。XDPS2221还通过图形用户界面提供易配置的参数来优化系统性能。

 

供货情况

用于PFC升压和DC-DC HFB的全新XDP数字电源XDPS2221组合控制器采用DSO-14封装。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/xdps2221

进一步了解英飞凌在能效方面所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFPSS202211-026

Press Photos

  • 英飞凌推出全新XDP™数字电源XDPS2221。这款用于USB-PD的高度集成式组合控制器IC支持输出电压最高28V的高功率宽输入和输出电压应用。
    英飞凌推出全新XDP™数字电源XDPS2221。这款用于USB-PD的高度集成式组合控制器IC支持输出电压最高28V的高功率宽输入和输出电压应用。
    XDPS2221

    JPG | 552 kb | 2126 x 1710 px