英飞凌加入EEBus 倡议组织,推动能源管理系统的标准化进程

2022-10-4 | 市场新闻

【2022年11月02日,德国慕尼黑讯】具有波动性的可再生能源在能源消费中的比重持续提升, 出行领域的全面电气化也在逐步推进,这已成为全球重要的发展趋势。而应对这些趋势的关键在于提高各个行业用电设备的系统集成度。为此,从绿色发电,到稳定、高效的电网基础设施,再到储能与用电等整个过程,需要进行通盘考量。其中, 双向充电技术在这方面做出了很大的贡献,例如它可以将电动汽车电池中储存的电力,在任何需要的时候返向充电到电网,或者为家用电器供电。但是,发电设备和用电设备需要使用一种标准化的语言使之可以相互进行通信。

 

作为系统级解决方案提供商,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)对推动整个能源控制链通信的标准化抱有浓厚的兴趣,并因此加入了EEBus倡议组织。该倡议致力于促进接口的标准化,从而实现发电设备与终端用户设备之间统一化的通信。EEBus汇集了来自能源相关设备和系统、能源供给和电网运营,以及信息通信技术等不同领域的跨国企业和协会。英飞凌是第一家加入该倡议组织的半导体企业。

 

EEBus 倡议组织执行董事Robert Böhm博士表示:“EEBus倡议组织从成立之初就将整体能源生态系统作为其基本理念。我们为所有市场参与者提供开放的解决方案,而非专属的封闭性解决方案。EEBus致力于为行业开发具有广泛灵活性的标准化接口,并制定全球通信标准。”

 

英飞凌科技首席营销官Andreas Urschitz表示:“各工作小组成员一直在齐心协力制定一个统一的、独立于个别厂商的通信解决方案,该解决方案对于双向充电技术和分布式电网至关重要。EEBus对能源管理领域的专注让我们可以简单、高效地将双向终端用户设备集成到智能电网中。”

 

英飞凌科技首席营销官Andreas Urschitz

 

EEBus 作为统一标准

EEBus是一种不依赖于制造商且可以免费使用的标准化语言,设备可以使用该语言交换与能源和应用相关的信息。该标准化语言使所有设备即使在能源短缺的情况下也能正常运行,并且为住宅和商业应用提供即插即用的解决方案。

 

EEBus倡议组织对内容(传输的数据模型)和传输类型(通信路径)进行了区分。EEBus数据模型“SPINE”(智能建筑互操作中性消息交换)可通过多种通信路径和协议进行传输,比如智能家居IP协议“SHIP”。该传输协议基于广泛使用的RFC,可在现有的IP基础设施中使用。为了保证最大程度的灵活性,EEBus架构以智能电网架构模型(SGAM)为基础并提供多个层面的解决方案。

 

智能家居标准

 

无论之前使用哪种通信技术,各个行业的企业都可以使用SPINE模型来提供他们的服务或平台,甚至控制数百万台能源相关设备。设备制造商也能借以实现自身产品的智能化与互操作性,加入到一个更大的生态系统。更多关于EEBus 倡议组织的信息,请访问 www.eebus.org

 

如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Information Number

INFXX202210-001

Press Photos

  • 作为系统级解决方案提供商,英飞凌对推动整个能源控制链通信的标准化抱有浓厚的兴趣,并因此加入了EEBus倡议组织。
    作为系统级解决方案提供商,英飞凌对推动整个能源控制链通信的标准化抱有浓厚的兴趣,并因此加入了EEBus倡议组织。
    Standards-Smart-Home

    JPG | 88 kb | 1240 x 689 px

  • 英飞凌科技首席营销官Andreas Urschitz
    英飞凌科技首席营销官Andreas Urschitz
    Andreas-Urschitz

    JPG | 308 kb | 2126 x 1417 px