英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全
【 2023 年 6 月 12 日,德国慕尼黑讯】工业控制系统即便是在恶劣的环境下也必须保持最低的出错率,因此安全和可靠的系统开发至关重要。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持IEC 61508。
除了在移动出行市场取得成功之外,英飞凌AUTOSAR MCAL现在还被用于实现许多其他功能安全应用,包括医疗设备、工业驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、电梯或机械等室内应用。英飞凌科技微控制器产品线副总裁Ralf Koedel表示:“随着AUTOSAR标准被用于汽车应用以外的领域,我们现在可为客户提供支持IEC 61508标准的AUTOSAR MCAL软件文件。由于工业控制系统必须在恶劣环境下保持最低的出错率,因此对这种系统的要求变得更加严格。但随着AURIX和TRAVEO系列的支持扩大到IEC 61508标准,开发人员可以使用一系列成熟的微控制器设计出安全关键型应用,并参考现有的诊断分析文件(FMEDA和安全手册)。”
故障模式影响与故障模式影响和诊断分析(FMEDA)文件可创建一个静态快照,显示IEC61508故障率以及在MCU和基本功能层面计算的安全指标。通过将AURIX TC3x和TRAVEO T2G微控制器的支持从ISO26262扩大到IEC61508,开发人员可以将工业应用的安全水平提升至SIL-1-3级。另外,半导体科技公司英飞凌已建立了一个强大的设计合作伙伴生态,为SIL-4级的安全关键型设计扫清了障碍,并在功能安全认证方面提供可靠的支持。
供货情况
了解更多信息,请访问 www.infineon.com/traveo和 www.infineon.com/aurix。
Information Number
INFATV202303-078
Press Photos
-
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全IEC61508_AURIX_TRAVEO_product
JPG | 216 kb | 2126 x 1418 px