英飞凌与Eatron合作推进汽车电池管理解决方案

2023-11-7 | 市场新闻

2023 11 7 日,德国慕尼黑和英国沃里克讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与Eatron Technologies签署合作协议,将Eatron先进的机器学习解决方案和算法集成至英飞凌的 AURIX™ TC4x微控制器(MCU)中。此次合作旨在推进 汽车电池管理系统(BMS)的发展。得益于MCU系列的尖端机器学习功能和集成并行处理单元(PPU),Eatron能够最大程度地提高其AI驱动的电池管理软件的性能和准确性。

 

 

两家公司正在共同帮助电动汽车(EV)制造商解决迄今为止阻碍客户大规模采用电动汽车的三个技术挑战:里程焦虑、充电速度和电池健康。

 

Eatron首席执行官Umut Genc表示:“英飞凌的AURIX TC4x 并行处理单元(PPU)使我们能够提供基于AI的电池诊断,包括镀锂检测和预后,健康状态(SoH)和老化轨迹,以及边缘剩余使用寿命(RUL)预测。我们领先的‘全状态’(SoX)解决方案可对可用电量、功率和电池健康状况进行最准确、最强大的电池级评估。这让TC4x 的用户有机会通过我们的软件和机器学习模型获得领先的电池管理系统( BMS)解决方案。”

 

PPU是一种片上单指令、多数据(SIMD)矢量数字信号处理器(DSP)。与传统CPU相比,可显著缩短计算时间。英飞凌在其生态系统中提供了一个自动化工具链,以确保能够最便捷、高效地处理PPU。例如,自动化工具链使客户能够自动将现有模型转换为矢量化代码。

 

英飞凌科技高级副总裁兼汽车微控制器产品线总经理Thomas Boehm表示:“英飞凌全新AURIX TC4x系列旨在提高众多xEV 应用的效率。如今,我们很自豪地宣布,AURIX TC4x克服了先前的计算性能限制,使我们的客户能够充分利用高精度模型和算法的价值。目前,电动汽车领域的新一轮技术进步正在推动电池管理系统(BMS)领域的蓬勃发展。我们在提供出色半导体硬件的同时,很高兴能与像Eatron这样的合作伙伴共同服务这一市场。”

 

关于 Eatron Technologies

Eatron是一家快速成长的技术公司,致力于通过智能软件为全球所有汽车和电池制造商释放电池的全部潜能。Eatron开发AI驱动的边缘到云端连接的软件平台,为汽车、移动及其他领域提供更好、更安全、更耐用且更环保的电池。了解更多信息,请访问 www.eatron.com

Information Number

INFATV202310-018

Press Photos

  • 英飞凌与Eatron合作推进汽车电池管理解决方案
    英飞凌与Eatron合作推进汽车电池管理解决方案
    Infineon-AURIX-TC4x

    JPG | 267 kb | 2126 x 1752 px