英飞凌推出 AIROC™ CYW43022 Wi-Fi 5 和 蓝牙® 二合一产品,功耗直降 65%,显著延长物联网应用中的电池使用寿命
【 2023 年 03 月 17 日,德国慕尼黑讯】作为全球功率系统和物联网领域的半导体领导者,英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)近日推出新款 AIROC™ CYW43022 超低功耗双频段 Wi-Fi 5 和蓝牙® 二合一产品,进一步扩展其现有的 AIROC Wi-Fi 和 蓝牙产品组合。CYW43022 超低功耗架构具有行业领先的性能,可将“深度休眠”期间的功耗降低高达 65%,从而显著延长智能门锁、智能可穿戴设备、IP 摄像头和恒温器等应用的电池使用寿命。
英飞凌科技 Wi-Fi 产品线副总裁 Sivaram Trikutam 表示:“某些消费类设备对于功耗极为敏感。作为 Wi-Fi 和物联网技术的领导者,英飞凌开发了一种创新的方法,能够尽量延长这些设备的电池使用寿命。通过优化电池供电物联网设备在休眠期间的功耗,消费者现在可以获得相比同类解决方案更长的电池使用寿命。这款新解决方案的 Wi-Fi 和蓝牙组合具备业界更低的功耗,有助于让更多设备变得更加智能、互联,具有更多功能,以满足各种应用场景的需求。”
英飞凌 AIROC CYW43022 超低功耗双频段 Wi-Fi 5 和蓝牙5.3 二合一产品通过内建的独立的Wi-Fi网络协议处理引擎与嵌入式蓝牙协议栈来降低系统主控处理的综合功耗。为了支持采用更小型天线或是需要覆盖更远距离的设计,这款二合一产品内置了一个发射功率达 +18 dBm 的 Class 1蓝牙功率放大器。它在启动时会需要经过签名认证的英飞凌固件来运行固件映像身份验证,这样可以防范黑客攻击,确保使用安全。
关于 AIROC 无线连接产品
英飞凌的 AIROC 无线产品包括 Wi-Fi芯片 、单片机蓝牙模块、低功耗蓝牙芯片以及 Wi-Fi 和蓝牙二合一模块等,出货量已超 10 亿,是物联网解决方案的理想选择。该产品组合包括众多超低功耗产品,它们均具有出色的性能和高可靠性。
AIROC 产品采用了兼容安卓、Linux 和 RTOS 平台的通用软件框架,并且预先集成了英飞凌的 ModusToolbox™ 软件和工具,使开发人员能够按照进度安排和成本预算,如期向市场推出高质量的差异化产品。用户可以登录 英飞凌开发者社区直接联系线上应用支持工程师。
供货情况
英飞凌 AIROC CYW43022 超低功耗双频段 Wi-Fi 5 和 蓝牙二合一产品现已上市。如需进一步了解完整的解决方案,请访问 www.infineon.com/CYW43022。
如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Press Photos
-
英飞凌 AIROC CYW43022 超低功耗双频段 Wi-Fi 5 和蓝牙5.3 二合一产品通过内建的独立的Wi-Fi网络协议处理引擎与嵌入式蓝牙协议栈来降低系统主控处理的综合功耗。AIROC_CYW43022_application
JPG | 344 kb | 2126 x 1417 px
-
英飞凌 AIROC CYW43022 超低功耗双频段 Wi-Fi 5 和蓝牙5.3 二合一产品通过内建的独立的Wi-Fi网络协议处理引擎与嵌入式蓝牙协议栈来降低系统主控处理的综合功耗。AIROC_CYW43022_product
JPG | 835 kb | 2126 x 2004 px