英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片支持最新蓝牙5.4规范
【 2023 年 04 月 06 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)将支持最新的蓝牙5.4规范。凭借其低功耗与高性能完美结合,AIROC™ CYW20829可支持完整的低功耗蓝牙(LE)用例,包括智能家居、传感器、医疗看护、照明、蓝牙mesh网络、远程控制、人机交互设备(鼠标、键盘、虚拟现实和游戏控制器)、工业自动化以及汽车等。
最新发布的蓝牙核心5.4规范在现有规范的基础上增加了包括PAwR(带响应的周期性广播)、加密广播数据(EAD)、LE GATT安全级别特征在内等几项重要的功能。PAwR能够实现大规模一对多或星形拓扑结构中的节能双向通信。EAD则是为广告包中数据的安全广播提供了一种标准化的方法。
凭借PAwR,成千上万个支持蓝牙5.4规范的电子货架标签(ESL)和传感器能够与单个接入点进行双向通信。通信信息可包含命令、传感器数值或由应用层定义的其他数据。EAD使星形网络上的加密数据只能通过之前共享过会话密钥的设备进行验证和解密。LE GATT安全级别特征使设备能够识别其所有GATT功能的安全模式和等级。这些功能的结合使超低功率、高效率的无线电使用和安全的星型网络能够被部署在大规模的ESL和传感器应用中成为现实。
英飞凌科技蓝牙产品线副总裁Shantanu Bhalerao表示:“凭借英飞凌AIROC CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片,我们的客户可以在一个设备中实现出色的射频性能、最新的蓝牙功能、内置的安全功能、丰富的外设和低功耗。这款设备将使我们的客户能够享受到蓝牙5.4规范的全部优点,并加快产品的上市时间。”
英飞凌AIROC CYW20829芯片拥有同类产品中极佳的射频链路预算,内置的集成式功率放大器可提供10 dBm发射输出功率,LE 在1Mbps速率下的接收灵敏度为-98 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm。CYW20829是一款双核Arm® M33半导体器件,其中一个M33内核被保留用作蓝牙控制器,另一个Arm® Cortex-M33内核用于客户应用。CPU子系统提供256K RAM、用于外部闪存的XIP接口,以及包括CAN在内的丰富外设组合,以支持各种应用。内置的安全功能包括安全启动、安全执行环境、真随机数生成器(TRNG)、基于eFuse的特定密钥和密码操作硬件加速技术等。
AIROC CYW20829由ModusToolbox™开发环境提供完整的软件支持。该环境帮助开发者加快蓝牙物联网解决方案的上市时间。
供货情况
英飞凌目前正在向部分客户提供AIROC CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片的样品。关于AIROC CYW20829的更多信息,请访问 此处。
关于 AIROC 无线连接产品
英飞凌AIROC无线产品包括Wi-Fi®、蓝牙、低功耗蓝牙以及Wi-Fi+蓝牙的combo二合一芯片,出货量已超过10亿,是物联网解决方案的理想选择。广泛的产品组合中包含了各种具备卓越性能、高可靠性和超低功耗的产品,其出色的性能在业界处于领先地位。
AIROC产品采用跨Android、Linux、RTOS平台的通用软件框架,预集成到英飞凌的ModusToolbox™软件和工具包当中,让开发者能够在预算控制范围内及时向市场推出高质量、差异化的产品。
Information Number
INFCSS202303-086
Press Photos
-
凭借其低功耗与高性能完美结合,AIROC™ CYW20829可支持完整的低功耗蓝牙(LE)用例,包括智能家居、传感器、医疗看护、照明、蓝牙mesh网络、远程控制、人机交互设备(鼠标、键盘、虚拟现实和游戏控制器)、工业自动化以及汽车等。AIROC_CYW20829_Bluetooth_5_4
JPG | 311 kb | 2126 x 2005 px