英飞凌推出全新的TEGRION™系列安全控制器
【 2023 年 8 月 18 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布推出全新的TEGRION™系列安全控制器,这是英飞凌迄今为止最广泛的28 nm安全控制器产品组合。该系列安全控制器集成了全新的Integrity Guard 32安全架构、结合一套先进的Arm ® v8-M指令集,极大地提升了半导体器件的性能。TEGRION™安全控制器秉承为客户提供易于部署及快速开发的产品特性,支持长效的产品生命周期管理,为客户产品的快速上市提供助力。TEGRION™系列安全控制器将提供广泛的产品组合以支持智能家居、智慧出行、智能工业、支付、身份认证等和日常生活息息相关的各种应用。
英飞凌科技高级副总裁兼数字安全与身份认证产品线总经理Ioannis Kabitoglou 表示:“TEGRION™系列安全控制器,是英飞凌有史以来推出的功能最强大的安全控制器系列产品。英飞凌对TEGRION™系列安全控制器的长期投资研发、直到现在产品的上市,进一步彰显出公司对安全市场的长期承诺。基于客户的积极反馈,我们相信TEGRION™系列安全控制器能够满足当前和未来的安全应用需求。同时,借助TEGRION™系列安全控制器的产品特性,客户开发操作系统的速度也将得到大幅度提升。”
TEGRION™采用英飞凌独有的Integrity Guard 32硬件安全架构,极大地简化了应用开发难度。客户可以针对特定的安全条件来进行安全应用的开发设计,这对于兼容目前应用场景、同时兼顾未来各类互联应用场景的可持续发展进行技术储备至关重要。Integrity Guard 32可在不影响性能和可靠性的前提下实现更高级别的安全性。它采用了一种整体而全面的处理方法,将系统的处理内核、片上存储器、总线、高速缓存、协处理器和外设接口集成到一个综合且全面的安全架构中。
高效的错误检测/代码纠正以及自校验双CPU内核为整个硬件系统提供了保护。高能效的密码加速器为数据的快速加密、数字签名等加密操作提供保障的同时,还将保护整体硬件系统免受侧信道攻击、故障感应和物理攻击的威胁。Integrity Guard 32突破了传统硬件安全边界的局限性,降低了整个产品生命周期内的总体拥有成本,可有效降低开发人员针对软件层面进行保护措施开发的工作量,从而使整体的应用开发变得更加简单。
新系列安全控制器的首款产品SLC26P已于2022年11月发布,并且已经获得了支付行业的EMVCo认证。在过去的六个月中,该产品在客户需求的推动下迅速实现了量产。作为TEGRION™系列安全控制器的首个落地方案——SECORA™ Pay支付解决方案已展现出业界领先的非接触式和个性化性能。根据最新的万事达卡2023性能指南(144 字节密钥),采用SECORA™ Pay 安全解决方案的支付卡可在155毫秒内完成非接触式支付,几乎是预期交易时间(不超过300毫秒)的一半。
供货情况
TEGRION™系列安全控制器的首款产品——用于支付应用的SLC26P 现已推出。同时,该系列安全控制器正在持续丰富其产品种类。英飞凌计划到今年年底将TEGRION™系列安全控制器的适用范围拓展至政府证照、交通票务以及eSIM和安全元件等领域,为更多应用带来先进的28 nm技术优势。如需了解更多信息,请访问: www.infineon.com/tegrion。
Information Number
INFCSS202307-134