英飞凌参加TRUSTECH 2023:在迷你机场展区演示基于TEGRION和SECORA Pay解决方案进行的高性能证照身份识别和支付交易
【 2023 年 12 月 5 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日在法国支付技术和智能卡展览会(TRUSTECH)上展示了TEGRION™系列安全控制器的最新产品,这款新产品的推出旨在积极面向未来身份识别应用需求的高速发展及助力优质方案的快速落地。英飞凌搭建的迷你机场展区还展出了全球首款支持PQC的电子护照演示。此外,参观者还可以亲身体验到利用SECORA™ Pay X解决方案进行无缝支付所带来的便利性,该解决方案在一场支持非接触式支付的快闪美甲沙龙中进行了演示。TRUSTECH展会致力于展示创新的支付和身份识别解决方案。
TEGRION ™ 提供更高级别的安全性、效率和性能
作为一款安全控制器,TEGRION ™ SLC26G适用于要求苛刻的身份识别和政府证照(GovID)等应用,如电子护照、电子身份证和电子医保系统等。TEGRION ™ SLC26G安全控制器能很好的支持客户对所需的操作系统及相关应用进行快速且简易的开发与部署。更重要的是,该控制器为证照应用提供了最高级别的安全性、速度、性能和功耗效率,这对于政府证照相关的各种应用至关重要。这些应用既要求证照产品在完整的产品生命周期内保持其高安全性,同时还要求能够支持业务数据的快速响应,例如电子旅行证件在口岸自助闸机处所需进行的电子查验等。为了实现在非接触式场景下的超高通讯功能,TEGRION ™ SLC26G支持超高比特率(VHBR)特性。
此外,TEGRION™采用了英飞凌独有的Integrity Guard 32 硬件安全架构,可在不影响交易性能和可靠性的前提下提供最高级别的安全性。Integrity Guard 32硬件安全架构搭配了先进的Arm ® v8-M指令集并配合强大的密码加速器,实现了更高等级的安全防护水平,并同时实现超高速通讯速率(VHBR)的特性和极低的功率消耗。依托英飞凌在安全控制器上的28纳米技术,TEGRION™系列安全控制器可以满足最严苛的安全标准和要求。
量子计算时代的电子护照安全
英飞凌、德国联邦印钞公司和弗劳恩霍夫应用与集成安全研究所(AISEC)共同展示了全球首个符合量子计算时代(后量子密码学,简称PQC)安全要求的电子护照产品方案的演示。该方案成功展示了带有PQC算法的电子护照与边境管制终端之间的非接触式数据的传输。这款解决方案是基于扩展访问控制(EAC)协议上、通过量子算法来抵御量子计算攻击、并在身份验证的过程中保护生物特征数据的真实性及完整性。在该演示方案中的安全程序与现有的安全架构兼容,通过对量子算法的支持及加载实现抗量子加密。
SECORA Pay Bio 可实现安全便捷的非接触式支付
生物识别支付卡带来了更方便、更卫生的支付体验,持卡人只需将手指放在卡片的传感器上,然后用卡片轻触终端机,即可验证身份,这使得生物识别支付过程比标准的PIN 码交易更加快捷。为了进一步提高生物识别支付卡的性能和工作效率,英飞凌正在与 Fingerprints™合作,开发完整的SECORA Pay Bio解决方案。这款“交钥匙”解决方案配备了一个预先认证的Java卡操作系统,内置万事达卡和Visa Bio小程序,当采用最先进的制卡设备进行卡片生产时,可以使得生产制造过程变得更加经济高效且具有可扩展性。英飞凌在展位上还进行了SECORA Pay Bio解决方案的演示,重点介绍了成功的生物识别支付卡解决方案的关键要求,包括各种指纹录入选项。
快闪美甲沙龙展示创新支付方式
今年,英飞凌的合作伙伴Smart Chip Switzerland在英飞凌的展位上组织了一场富有创意的快闪美甲沙龙,让公众有机会测试新一代支付技术:参观者可以直接在指甲上镶嵌英飞凌SECORA Pay X解决方案,进行随身支付。此外,展位的服务区还展示了许多其他新型可穿戴支付设备,如戒指、手镯、钥匙扣和手表等。所有这些设备均配备有SECORA Pay 或 SECORA Connect 解决方案系列中的产品,用于支持物联网设备进行安全支付。SECORA Connect采用了增强型NFC安全半导体元件进行设计,使智能可穿戴设备能够支持支付、票务等应用,既能够在无电池供电的情况下正常运行,也可用于电池供电设备,并且凭借极低的功耗等优势特性,能够最大程度地延长消费电子设备的电池使用寿命。
CALYPSO™ 移动技术提高非接触式纸质车票的安全性
随着城市的发展,公共交通运营商面临着乘客数量不断增长的问题,尤其是在足球比赛和奥运会等重大活动期间,再加上乘客对可持续性和便利性的需求,推动了电子票务和智能出行市场的快速增长。然而,这需要开放标准的支持来设计安全、方便和互联互通的票务解决方案,并且需要具备必要的透明度和可信度。
针对这一发展趋势,英飞凌推出了CALYPSO move解决方案,这也是首款基于Calypso ® 基本规范的、简单易用的非接触式票务安全存储器。借助这款存储器,制造商能够满足任何交通运输公司或主管部门的特定要求,并且可以摆脱使用磁条、条形码或专有票据的束缚。CALYPSO move样卡已在TRUSTECH展会的英飞凌展位上展出。
在 TRUSTECH 的Innovation Stage论坛上,英飞凌产品营销经理Florian Treutinger向参观者分享了以 "非接触式模块线圈--最适合您的超薄eData页面”为主题的演讲。同时英飞凌支付和交通应用产品营销经理Ester Jimenez也发表了以 "更环保:更可持续的支付智能卡创新"为主题的演讲。
Information Number
INFCSS202311-028
Press Photos
-
TEGRION™采用了英飞凌独有的Integrity Guard 32 硬件安全架构,可在不影响交易性能和可靠性的前提下提供最高级别的安全性。TRUSTECH23
JPG | 1 mb | 2480 x 1465 px