英飞凌使用Jiva Materials的可回收印刷电路板,最大限度减少演示板和评估板的电子废弃物与碳足迹

2023-8-15 | 市场新闻

2023 8 15 日,德国慕尼黑讯】随着消费、工业和其他其他领域产生的电子废弃物日益增多,如何解决这一特定的环境问题至关重要。减少碳足迹和促进可持续发展是实现气候目标、改善环境保护的关键。为此,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出一种基于天然纤维和无卤聚合物的可回收、可生物降解的印刷电路板(PCB)基材Soluboard®,向绿色未来又迈出了重要一步。这款产品由英国初创企业Jiva Materials开发,有助于减少电子行业的碳足迹。

 

Soluboard所采用的植物基PCB基材由天然纤维制成,其碳足迹远低于传统的玻璃纤维。有机结构被封装在无毒聚合物中,浸入热水中时会溶解,只留下可堆肥的有机材料。这不仅消除了PCB废物,焊接在电路板上的电子元件还可以回收和再利用。通过将Soluboard用于其演示板和评估板,英飞凌为电子行业的可持续设计测试做出了又一重要贡献。

 

英飞凌科技零碳工业功率事业部分立器件产品管理负责人Andreas Kopp表示:“可回收、可生物降解的PCB材料首次用于消费和工业应用的电子产品设计,这是迈向绿色未来的一座里程碑。我们还在积极研究分立式功率器件在使用寿命结束时的可重复使用性,这又将是推动电子行业循环经济的重要一步。”

 

Jiva Materials首席执行官兼联合创始人Jonathan Swanston表示:“采用水基回收工艺可提高贵金属的回收率。此外,用Soluboard替代FR-4 PCB材料将使碳排放量减少60%。具体来说,每平方米PCB可节省10.5千克碳和620克塑料。”

 

目前,英飞凌正在使用这种可生物降解的材料来减少演示板和评估板的碳足迹,同时也在探索在所有电路板中使用这种材料的可能性,以使电子行业更具可持续性。在此过程中,英飞凌遵循欧盟委员会的“绿色协议”议程,该协议旨在使循环成为我们生活的主流并加速欧盟经济的绿色化,从而在2050年实现气候中和。此外,英飞凌还致力于遵守欧盟的《报废电子电气设备指令》,尽职尽责地收集和回收生产的电子产品。

 

英飞凌已使用Soluboard技术生产了三种不同的演示板,并计划在未来几年内扩大产品供应。目前已有500多个演示板投入使用,用于展示公司的分立功率器件产品组合,其中包括一款专门用于冰箱应用的电路板。根据正在进行的压力测试结果,英飞凌计划针对如何回收并再利用从Soluboards上拆下的功率半导体提供指导,这将大大延长电子元件的使用寿命。

 

这项研究还将帮助英飞凌对客户在核心应用中使用新材料面临的设计和可靠性挑战有一个基本的了解。值得一提的是,由于它有助于可持续设计的发展,客户也将从中获益。

 

有关Jiva Materials及其Soluboard的更多信息,请访问 https://www.jivamaterials.com/about/

Information Number

INFGIP202307-137

Press Photos

  • Soluboard所采用的植物基PCB基材由天然纤维制成,其碳足迹远低于传统的玻璃纤维。
    Soluboard所采用的植物基PCB基材由天然纤维制成,其碳足迹远低于传统的玻璃纤维。
    Soluboard_intact

    JPG | 958 kb | 2126 x 1331 px

  • Soluboard所采用的植物基PCB基材由天然纤维制成,其碳足迹远低于传统的玻璃纤维。
    Soluboard所采用的植物基PCB基材由天然纤维制成,其碳足迹远低于传统的玻璃纤维。
    Soluboard_disassembled

    JPG | 693 kb | 2126 x 1383 px