英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器

2024-1-19 | 市场新闻

2024 1 18 日,德国慕尼黑讯】现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进一步扩展在各种DC-DC应用场景中的应用范围。英飞凌新推出的TDA388xx系列稳压器在功率系统效率和设计紧凑性方面实现了重大飞跃。

 

 

TDA388xx系列产品共有四款降压稳压器(TDA38812、TDA38813、TDA38825 和 TDA38826),均具有独一无二的内部补偿功能,这不仅提高了易用性,还减少了对外部半导体组件的需求。该系列产品采用了适合各种应用的通用性设计,并提供可供选择的开关频率和软启动功能。由于具备可编程的电流限制,这些稳压器可以实现精准的控制,而且支持固定频率连续导通模式(FCCM)和不连续导通模式(DCM)。此外,TDA388xx系列稳压器还可通过外部基准输入实现电压追踪。这一灵活性对于满足不同的功率系统要求至关重要。上述特性共同提升了该稳压器产品系列的适应性和效率。

 

TDA388xx产品系列的关键特性之一是其内置多种保护功能,包括预偏压启动和热补偿电流限制以及过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)等,即使在故障情况下也能确保系统安全。并且,为了提高安全性,英飞凌还在TDA388xx产品系列中加入了热关断功能。该产品系列采用符合ROHS标准的QFN-21封装,能够在-40°C至125°C 的温度范围内有效工作。凭借这些特性,TDA38825/26/12/13特别适用于要求严苛的功率系统环境。

 

供货情况

TDA388xx系列产品采用标准QFN-21(3 mm x 4 mm)封装,并且现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/integrated-pol-voltage- regulators

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

 更多信息请访问:  www.infineon.com

更多新闻请访问:  www.infineon.com/press

关注我们: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202312-036

Press Photos

  • TDA388xx系列同步降压稳压器
    TDA388xx系列同步降压稳压器
    TDA388xx

    JPG | 485 kb | 2126 x 988 px