新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
【 2024 年 6 月 18 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩大其用于汽车应用的下一代OptiMOS™ 7 MOSFET产品组合,在40 V 产品组合中新增了采用稳健且无铅封装的器件,并且推出了80 V和100 V型号的OptiMOS™ 7 MOSFET。这些MOSFET针对各项标准和未来的48 V汽车应用进行了优化,包括电动助力转向、制动系统、新区域架构中的功率开关、电池管理、电子保险丝盒,以及各种12 V和48 V电气系统应用中的直流/直流和BLDC驱动器等。这些产品还适用于轻型电动汽车(LEV)、电动二轮车、电动踏板车、电动摩托车,以及商用车和农用车(CAV)等其他交通应用。
英飞凌高级副总裁兼汽车低压MOSFET总经理Axel Hahn表示:“作为功率半导体领域的技术领导者,英飞凌致力于塑造未来汽车功率 MOSFET 的技术标准,包括功率效率、创新和坚固的高质量功率封装。我们为客户提供多样化产品组合,以满足他们的各种需求,并推动现代汽车应用的发展。”
新型OptiMOS™ 7技术结合了300毫米薄晶圆技术和创新封装技术,在各种可用电压等级中具有显著的性能优势,因此适用于各种坚固耐用的汽车级功率器件封装,包括单SSO8(5x6)、双SSO8(5x6)、mTOLG(8x8)和sTOLL(7x8)等。该系列以更低的导通电阻(例如单SSO8(5x6)80V封装的最大导通电阻为1.3 mΩ)和更小的外形尺寸提供更高的功率密度和能效。该系列器件还能降低开关损耗,提高安全工作区(SOA)的稳健性,并且具有高雪崩电流耐受能力,可帮助未来的汽车应用实现高效率的系统设计。
供货情况
OptiMOS™ 7 40 V、80 V 和 100 V产品采用多种不同的稳健汽车级功率器件封装,包括双 SSO8(5x6)、单SSO8(5x6)、mTOLG(8x8)和sTOLL(7x8)。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/OptiMOS7。
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFATV202406-116