英飞凌推出高性能 CIPOS™ Maxi 智能功率模块,适用于功率高达 4 千瓦的工业电机驱动器

2024-8-12 | 市场新闻

2024 8 12 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出用于电机驱动的低功耗CIPOS™ Maxi智能功率模块 (IPM) 系列,进一步扩展了其第七代TRENCHSTOP™ IGBT7产品系列。新型IM12BxxxC1 系列基于最新的TRENCHSTOP IGBT7 1200 V和快速二极管EmCon 7技术。由于采用了最新的微沟槽设计,该产品具有卓越的控制能力和性能。这大大降低了损耗,提高了效率和功率密度。该产品组合包括三款新产品IM12B10CC1、IM12B15CC1和 IM12B20EC1,其电流规格从10 A到20 A不等,输出功率最高可达4.0 kW。

 

 

IM12BxxxC1系列采用DIP 36x23D封装。它集成了各种功率和控制元件,以提高可靠性并且优化PCB尺寸并降低系统成本。这使其成为1200 V IPM的最小封装,在同类产品中具有最高功率密度和最佳性能。IM12BxxxC1系列特别适用于电机驱动、泵、风扇、热泵以及供暖、通风和空调用室外风扇等中低功率驱动器应用。

 

这个新IPM系列采用隔离式双列直插模制外壳,具有出色的热性能和电气隔离性能。它还能满足苛刻设计的EMI和过载保护要求。除保护功能外,IPM还配备了经UL认证的独立温度热敏电阻。CIPOS™ Maxi集成了坚固耐用的6通道SOI栅极驱动器,提供内置死区时间,防止瞬态损坏。它具有所有通道欠压锁定和过流关断功能。凭借其多功能引脚,这款IPM可为各种用途提供高度的设计灵活性。下桥发射极引脚可用于所有相电流监控,从而使该器件易于控制。

 

供货情况

CIPOS Maxi IM12BxxxC1组合的三个新产品现在即可订购。更多信息,请访问 www.infineon.com/CIPOS-Maxi.

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFGIP202408-135

Press Photos

  • 型IM12BxxxC1 系列基于最新的TRENCHSTOP IGBT7 1200 V和快速二极管EmCon 7技术。由于采用了最新的微沟槽设计,该产品具有卓越的控制能力和性能。
    型IM12BxxxC1 系列基于最新的TRENCHSTOP IGBT7 1200 V和快速二极管EmCon 7技术。由于采用了最新的微沟槽设计,该产品具有卓越的控制能力和性能。
    CIPOS_Maxi_MDIP-24_Combi_DIM-Pole

    JPG | 313 kb | 2126 x 1092 px