英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列,适用于结构紧凑、经济高效的栅极驱动器电源

2024-12-8 | 市场新闻

2024 12 6 , 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR系列扩大了英飞凌功率器件产品阵容,为设计人员提供了隔离式栅极驱动器电源解决方案。该系列半导体器件可以帮助实现非对称输出电压,以经济高效、节省空间的方式为隔离式栅极驱动器供电。因此,2EP1xxR尤其适用于需要隔离式栅极驱动器的工业和消费类应用,包括太阳能应用、电动汽车充电、储能系统、焊接、不间断电源、驱动应用等。

 

2EP1xxR系列采用具有功率集成技术和多项优化功能的紧凑型TSSOP8引脚封装,可产生非对称输出电压。该系列通过独特的占空比调整功能,专为非对称式栅极驱动器电源进行了优化。这些器件支持最高20 V宽输入电压范围,还集成了温度、短路和欠压锁定(UVLO)保护以防止意外系统故障。

 

2EP1xxR系列提供四种产品型号: 2EP100R2EP101R专为IGBT和SiC MOSFET栅极驱动器电源的低元件数设计进行了优化; 2EP110R 允许对占空比进行微调,使输出电压比与 SiC和GaN功率开关的应用要求相匹配; 2EP130R 专为高度灵活的设计进行了优化,以满足不同的应用要求。该器件不但提供5级过电流保护,还可通过41种开关频率选项或外部PWM同步功能实现变压器匹配,并通过41种占空比选项调整输出电压。

 

供货情况

EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR的全部四个型号现已上市。更多信息,请访问 这里

 

另外,为了帮助客户进行评估,英飞凌还提供评估板 EVAL-2EP130R-VD、 EVAL-2EP130R-PR EVAL- 2EP130R-PR-SIC。更多信息,请访问 这里.

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFGIP202411-029

Press Photos