英飞凌推出TOLT和Thin-TOLL封装的新型工业CoolSiC™ MOSFET 650 V G2,提高系统功率密度
【 2024 年 6 月 13 日,德国慕尼黑讯】在技术进步和低碳化日益受到重视的推动下,电子行业正在向结构更紧凑、功能更强大的系统转变。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX:IFNNY)推出的Thin-TOLL 8x8和TOLT封装正在积极支持并加速这一趋势。这些产品能够更大程度地利用PCB主板和子卡,同时兼顾系统的散热要求和空间限制。目前,英飞凌正在通过采用 Thin-TOLL 8x8 和 TOLT 封装的两个全新产品系列,扩展其 CoolSiC™ MOSFET分立式半导体器件 650 V产品组合。这两个产品系列基于CoolSiC™ 第2代(G2)技术,在性能、可靠性和易用性方面均有显著提升,专门用于中高档开关模式电源(SMPS),如AI服务器、可再生能源、电动汽车充电器、大型家用电器等。
该系列的Thin-TOLL封装外形尺寸为 8x8 mm,具有市场上同类产品中领先的板上热循环(TCoB)能力。TOLT 封装是一种顶部散热(TSC)封装,其外形尺寸与 TOLL相似。这两种封装都能为开发者带来诸多优势。例如,在AI和服务器电源装置(PSU)中采用这两种封装,可以减少子卡的厚度和长度并允许使用扁平散热器。微型逆变器、5G PSU、电视 PSU 和 SMPS通常采用对流冷却,Thin-TOLL 8x8封装用于这些应用时,可以更大程度地减少主板上电源装置所占的PCB面积。与此同时,TOLT还能控制设备的结温。此外,TOLT 器件还与英飞凌采用Q-DPAK封装的 CoolSiC™ 750 V这一顶部散热CoolSiC™ 工业产品组合形成了互补。当器件所需的电源不需要Q-DPAK封装时,开发者可使用TOLT器件减少SiC MOSFET占用的 PCB 面积。
供货情况
采用 ThinTOLL 8x8和TOLT封装的 650 V G2 CoolSiC™ MOSFET目前的R DS(on) 为20、40、50 和 60 mΩ。TOLT系列还推出了R DS(on) 为15 mΩ的型号。到2024年底,该产品系列将推出更多型号。了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/coolsic-gen2。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202406-110
Press Photos
-
英飞凌推出TOLT和Thin-TOLL封装的新型工业CoolSiC™ MOSFET 650 V G2,提高系统功率密度CoolSiC-MOSFET-650V-G2_combi1-1
JPG | 345 kb | 2126 x 2157 px