英飞凌推出业界首款20 Gbps通用USB外设控制器

2024-11-6 | 市场新闻

 

2024 11 6 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日发布EZ-USB™系列的新产品EZ-USB™ FX20可编程USB外设控制器。凭借这款产品,开发人员能够创建出满足人工智能(AI)、图像处理和新兴应用更高性能要求的 USB设备。EZ-USB™ FX20外设控制器通过USB 20 Gbps和LVDS接口提供高速连接,总带宽较上一代产品EZ-USB™ FX3提高了六倍。

 

英飞凌科技高级副总裁兼有线连接解决方案产品线总经理Ganesh Subramaniam表示:“随着USB设备的日益普及,市场需要兼容性和适应性更强的USB控制器。因此,英飞凌不断改进EZ-USB™外设控制器的功能和性能,持续推出该系列的新产品,为开发人员创建功能强大的高级应用提供灵活组件。”

 

EZ-USB™ FX20采用10 x 10 mm² BGA封装,并且只需要很小的PCB空间,不仅优化了BOM ,而且非常适合空间受限的应用。该产品还支持USB-C直连,无需使用高速信号多路复用器(MUX),简化了设计流程。配套的快速入门开发套件包含固件和配置工具,方便了该产品的集成。该套件配有一个标准的 FPGA 夹层卡(FMC)连接器,可轻松连接到现场可编程门阵列(FPGA)卡,以及一个一体化编程和调试附件卡。此外,这款外设控制器还提供一套综合全面的软硬件设计应用说明,能够简化各种不同用途的高性能设备开发过程。

 

EZ-USB™ FX20配备两颗ARM ® Cortex ®-M4和M0+内核CPU、512 KB 闪存、128 KB SRAM、128 KB ROM 和七个串行通信块(SCB)。它还带有一个加密加速器和一个高带宽数据子系统,可在 LVDS/LVCMOS 和 USB 端口之间以最高20 Gbps的速度进行直接内存访问(DMA)数据传输。此外,用于缓冲USB数据的额外1 MB SRAM也为数据传输提供了支持。由于这款外设控制器集成了USB-C端口方向检测和翻转复用功能,因此无需外部逻辑。如果开发人员需要功能强大且适应性强的USB控制器,那么具备这些特性的EZ-USB™将是理想选择。

 

供货情况

EZ-USB™ FX20 外设控制器采用10 x 10 mm² BGA封装,将于2025年第一季度上市。开发样品现已上市。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/fx20

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202410-001

Press Photos