英飞凌推出EiceDRIVER™ 125 V高边栅极驱动器,在发生故障时保护电池驱动应用
【 2024 年 10 月 25 日 , 德国慕尼黑讯】在电机驱动和开关模式电源(SMPS)等电池供电应用中,电源架构通常要求在模块发生故障时能够断开该模块与主电源轨的连接。为实现这一功能,往往会采用MOSFET等高边断开开关,以防止负载短路影响电池。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出EiceDRIVER™ 1EDL8011,这款高边栅极驱动器能够在发生故障时保护电池供电应用,例如无绳电动工具、机器人、电动自行车、吸尘器等。
该半导体器件具有高栅极电流能力,可实现高边N沟道MOSFET的快速导通和关断。它由一个集成电荷泵和一个外部电容器组成,可提供强大的启动能力。当工作输入电压较低时,内部电荷泵就会提供MOSFET栅极电压。该栅极驱动器IC可管理浪涌电流并提供故障保护。其输入电压欠压锁定(UVLO)保护功能可防止器件在危险条件下工作。该驱动器采用 DSO-8 封装,非常适合空间有限的设计。它包含了过流保护(OCP)、可调电流设置阈值、时间延迟,以及在 MOSFET 导通转换期间具有灵活消隐功能的安全启动机制。
1EDL8011 的工作电压范围宽达8 V至125 V,栅极下沉电流高达1 A,可实现高效开关。此外,该产品的关断模式静态电流低至1 µA,有助于尽可能降低睡眠模式下的功耗。该器件还具有VDS 感应功能,可通过监测断开MOSFET的漏极至源极电压触发过流关断。
供货情况
1EDL8011现已上市。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/1edl8011。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202410-006