2008财年第四季度主要财务数据

2008-12-3 | 季报

  •  2008财年第四季度,英飞凌的销售额为11.53亿欧元。 
  •  相较上一季度7,100万欧元的息税前利润,英飞凌本季度的息税前利润为-2.2亿欧元。公司第四季度的息税前利润中计入了2.53亿欧元净费用,其中1.66亿欧元为公司“IFX10+”节 支计划产生的相关费用,而上个季度的公司息税前利润则计入了主要与硬盘业务出售相关的4,100万欧元净收益。
  • 依照国际财务报告准则(IFRS)**,英飞凌第四季度的分部利润总额**为5,900万欧元。
  • 英飞凌第四季度的持续运营业务净亏损为2.44亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)0.33欧元。
  • 英飞凌第四季度的终止运营业务净亏损为5.19亿欧元。终止运营业务而产生的每股亏损(基本与稀释后)为0.69欧元。
  • 英飞凌第四季度的净亏损为7.63亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)1.02欧元。

2009财年第一季度展望**
 英飞凌预计,公司在2009财年第一季度的销售额较之上一季度将缩减近30%。由于销售额的急剧缩减以及产能利用率偏低,英飞凌第一季度的分部利润总额预计将为负数,分 部总利润率为-19%至-15%。
 英飞凌预计,公司在2009财年全年的销售额将在2008财年的基础上降低至少15%。英飞凌的分部利润总额预计也将出现大幅下滑,公司2009财年的分部利润总额预计为负数。

英飞凌发布2008财年第四季度及全年财务数据

2008年12月3日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日公布了截止到2008年09月30日的2008财年第四季度以及全年的财务数据。自 2008年10月1日起,英飞凌将依照国际财务报告准则编制公司财务报告,而公司2008财年及之前的财务报告是根据美国GAAP会计准则进行编制的。


第四季度财务业绩

英飞凌2008财年第四季度实现销售额11.53亿欧元,环比增长12%,同比增长2%。销售额的环比增长主要体现在通信解决方案与汽车、工业和多元化电子市场部的销售额上升。排除汇率变化( 主要为美元兑欧元汇率),以及收购与资产剥离的影响,英飞凌的销售额环比增长10%,同比增长4%。

英飞凌2008财年第四季度的息税前利润为-2.2亿欧元,较之上个季度的7,100万欧元出现大幅缩减。公司第四季度的息税前利润中计入了2.53亿欧元净费用,其 中1.66亿欧元为公司IFX10+节支计划产生的相关费用。除此之外,英飞凌本季度的息税前利润中还包括主要与公司收购LSI业务相关的600万欧元无形资产摊销费用。而在上个季度,公 司的息税前利润中则计入了主要与向LSI出售硬盘业务相关的4,100万欧元净收益以及700万欧元此类摊销费用。如欲了解英飞凌息税前利润所包含的净收益与费用的详细信息,请参阅本新闻稿第13页表格。

依照国际财务报告准则,英飞凌第四季度的分部利润总额为5,900万欧元。如欲了解更多详细信息以及分部利润与合并财务报表简表中“运营收益(亏损)”项目的对账表,请参阅本新闻稿第17页表格。

英飞凌2008财年第四季度的持续运营业务净亏损为2.44亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)0.33欧元。而在本财年第三季度,英飞凌的持续运营业务净利润为4,500万欧元,合每股盈利( 基本与稀释后)0.06欧元。

英飞凌2008财年第四季度的终止运营业务净亏损为5.19亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)0.69欧元。

英飞凌第四季度的净亏损为7.63亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)1.02欧元。


2008财年财务业绩

英飞凌在2008财年全年的销售额为43.21亿欧元,较之上一财年的40.74亿欧元有所增长。本财年,公司的息税前利润为-4,800万欧元,而上一财年为3,700万欧元。英 飞凌2008财年的息税前利润计入了2.09亿欧元的净费用,而上一财年则包括4,200万欧元的净费用。除此之外,英 飞凌本财年的息税前利润中还计入了主要与公司收购LSI业务相关的4,100万欧元无形资产摊销费用。

英飞凌2008财年的持续运营业务净亏损为1.35亿欧元,合每股亏损(基本与稀释后)0.18欧元。而在2007财年,公司的持续运营业务净亏损为3,700万欧元,合每股亏损(基本与稀释后)0 .05欧元。

英飞凌2008财年的终止运营业务净亏损为29.87亿欧元,其中包括所持奇梦达股份所带来的净亏损,以及奇梦达现行公允价值减出售成本的13.03亿欧元减记费用,合每股亏损(基本和稀释后)3 .98欧元。

英飞凌2008财年的集团亏损总额为31.22亿欧元,合每股亏损(基本和稀释后)4.16欧元。而在2007财年,公司的集团亏损总额为3.68亿欧元,合每股亏损(基本和稀释后)0.49欧元。

自2008年3月31日起,英飞凌将财务报告的重点放在了公司的持续运营业务。由于英飞凌管理层计划对公司所持奇梦达资产进行处置,英 飞凌已在发布的合并资产负债表简表中将奇梦达的资产及负债改列为待售资产,其发布的合并财务报表简表中所反映的财务数据也已将奇梦达排除在外。关于与奇梦达相关的财务数据,英飞凌将其列入“终止运营业务利润( 亏损)”项目。此外,公司还就每股利润与现金流量表基于“持续运营业务”与“终止运营业务”进行了区分。


英飞凌2009财年第一季度展望

自2008年10月1日起,英飞凌将国际财务报告准则(IFRS)正式纳为公司编制财务报告的会计标准。公司的第四季度财务报告依然根据美国公认会计准则(U.S. GAAP)进行编制,而 本新闻稿中涉及的2009财年第一季度及全年展望则是依照IFRS进行制定的。从公布2009财年第一季度财务报告开始,英飞凌将以IFRS为唯一依据进行财务报告的编制。为便于比较,本 新闻稿中提供的依照IFRS制定的公司2009财年展望是在依照IFRS(而不是U.S. GAAP)计算的2008财年业绩的基础上完成的。

为实现公司提高效率的目标,英飞凌基于目标市场对公司进行了重组,新的组织结构自2008年10月1日起开始生效。经过重组,英飞凌目前共拥有五个运营部门:汽车部、工业与多元化电子市场部、芯 片卡与安防部、无线解决方案部,以及固网通信部。

自2008年10月1日起,英飞凌管理委员会采用分部利润项目对公司可报告部门的运营业绩进行评估,并将其作为在各部门之间进行资源配置的基础。如 欲了解更多详细信息以及分部利润与合并财务报表简表中“运营收益(亏损)”项目的对账表,请参阅本新闻稿第17页表格。

由于全球金融危机以及世界经济的普遍放缓,英飞凌的所有目标市场都受到了严重影响,从而导致公司五大运营部门在2009财年第一季度的销售额都将出现缩减。根据英飞凌预计,由于汽车、无线解决方案,以 及工业与多元化电子市场三个部门的销售额下滑,公司2009财年第一季度的持续运营业务销售额将环比缩减约30%。其中,汽车以及工业与多元化电子市场部门的销售额预计将在上一财年第四季度的基础上出现下滑,反 映了全球经济衰退的日益恶化、全球汽车市场的大幅减产、整个供应链的库存降低,以及全球需求的普遍走弱。此外,由于全球需求疲软以及具体客户的需求下降,无线解决方案部门的销售额预计也将受到严重影响。

英飞凌预计,根据IFRS,公司2009财年第一季度的分部利润总额较之2008财年第四季度的5,900万欧元将出现大幅下滑,主 要原因在于英飞凌德国德累斯顿200毫米晶圆厂已于2008财年第三季度完成向奇梦达的DRAM晶圆交付,从而造成销售额急剧缩减、产能利用率降低,且2009财年第一季度将是临时成本增加的最后一个季度。英 飞凌的分部总利润率预计为-19%至-15%。

英飞凌2009财年展望

2009财年的发展态势不甚明朗,英飞凌认为不排除全球半导体销售额在2008财年水平的基础上出现大幅下滑的情况。根据目前的预测数据,英 飞凌2009财年的整体销售额较之2008财年将下降至少15%,预计主要原因在于汽车部门的不佳表现。 此外,由于全球需求的普遍走弱,工业与多元化电子市场、芯 片卡与安防以及固网通信部门的销售额预计也将出现大幅下滑。至于无线解决方案部门,随着所占市场份额的不断增加,预计其销售额的同比下降幅度较之其他部门相对较小。此外,在工业与多元化电子市场部门,其 销售额预计也将受到2008财年处置硬盘业务的影响。

英飞凌预计,由于销售额的急剧缩减以及产能利用率偏低带来的闲置产能成本,公司2009财年的分部利润总额将为负数,较之2008财年的2.58亿欧元出现大幅下滑。

ALTIS

2007年8月,英飞凌与IBM公司签署协议,决定从位于法国埃松的ALTIS合资工厂撤资,将各自所持股份转让给Advanced Electronic Systems AG(AES)。截 止到2008年9月30日,双方与AES的谈判尚未取得预期进展,未能最终定案。尽管正在与另外一方进行谈判,但谈判结果目前尚不可料。因此,英飞凌已在其合并资产负债表简表(截止到2008年9月30日)中 将原列为待售的相关资产与负债改列为持有并使用,从而产生了5,900万欧元净费用。

奇梦达

为了应对存储产品行业日益严峻的市场环境,以及更好地执行当前的短期目标,奇梦达已采取了多项战略与运营措施以筹集资金。为促进这些目标的实现,奇 梦达于2008年10月宣布了一项全球重组与节支计划,旨在通过范围广泛的业务调整,实现奇梦达在市场上的重新定位,并大幅提高效率。作为该计划的一部分,2009财年第一季度,奇梦达将其所持的华亚科技( Inotera Memories Inc.)35.6%的股份以4亿美元现金出售给美光科技(Micron Technology),并宣布公司计划将转让股权所得资金在短期内投入运营业务。

在英飞凌公布的合并财务报表简表(截止到2008年9月30日)中,奇梦达处置资产的账面净值已记为奇梦达预计公允价值减出售成本。依照IFRS,在完成对公司所持奇梦达股份的处置后,英 飞凌还将担负与奇梦达处置资产未确认货币换算效应相关的亏损。截止到2008年9月30日,根据IFRS计算的记入股东权益的此类亏损总额为1.87亿欧元。

英飞凌仍在继续寻求处置所持奇梦达股份的机会。不过,英 飞凌不保证公司在这方面的努力一定获得成功或是奇梦达在战略与运营层面所做出的努力能够成功为其带来充足的现金流或实现提高运营效率及节支的预期目标。此外,倘若奇梦达无法实现目标,英 飞凌将可能不得不面对与奇梦达业务相关的高额债务,其中包括未结的反托拉斯与证券法诉讼,可能的政府补贴偿还,以及与员工相关的或有费用。

按照奇梦达目前的股价水平,英飞凌认为,通过向公司股东派发实物股息的方式发放奇梦达股票已经不再奏效,更何况股票的管理成本与股票价值不成比例。因此,公司决定不再考虑实物股息方式,而 将重点放在与业务伙伴进行交易方面。不过,英飞凌不保证公司进一步减持奇梦达股份的计划将一定获得成功,或是公司在2009年度股东大会之前能够将所持奇梦达股份降低到少数份额。

英飞凌IFX10+节支计划

为应对现今市场环境中风险的日益上升以及不利的汇率发展趋势,英飞凌于2008财年第三季度启动了IFX10+节支计划,并于第四季度在该计划涉及的相关领域取得了良好进展。在第四季度期间,英 飞凌将其体声波(BAW)滤波器业务转让给安华高科技(Avago),从而实现了对原材料成本的大幅削减,并提高了公司在制造业领域的流程效率。除此之外,关 于公司曾经宣布在2008年10月底之前完成的裁员计划,公司也已经与计划裁员人数中的约3/4达成协议或完成解聘。依照美国GAAP会计准则,2008财年第四季度,英 飞凌因IFX10+计划产生了总共1.66亿欧元的费用。为应对自2008年8月以来的全球市场急剧萎缩,除公司之前公布将在2009财年底完成年均节支至少2亿欧元的计划之外,英 飞凌还实现了主要在运营费用方面的大幅额外节支。即便如此,由于公司预计销售额较之最初计划也将同时出现缩减,这些额外节支将极有可能被完全冲抵。此外,因 英飞凌工厂产能利用率降低而导致的闲置成本增加问题也为公司带来了不利影响。英飞凌不排除公司今后可能产生或计入与IFX10+或类似举措相关的额外费用。

“鉴于世界经济以及市场的超常规发展,英飞凌在第四季度的财务业绩是令人满意的。然而,我们对未来几个季度的前景感到担忧。金融危机和经济衰退已经严重影响到全球半导体市场,具体的表现是,我 们所有的目标市场的需求都出现了大幅萎缩。”英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer表示,“随着IFX10+计划的顺利实施,我们早在经济出现衰退之前就已经开始着手对我们的业务运营进行优化。而 在经济放缓期间,我们的重点将是保持良好的客户关系与产品供应,同时合理地对现金流进行管理,这将有助于我们在经济复苏时具备更高的竞争力与盈利能力。”








About Infineon

Information Number

INFXX200812.016

下载服务