面向可再生能源、电信和照明系统开发能耗减半的新型半导体材料

本新闻稿由德国研究项目“NEULAND”合作方AIXTRON、AZZURRO半导体、MicroGaN、英飞凌、SiCrystal和SMA太阳能科技联合发布

2010-12-14 | 商业及财经媒体

2010年12月14日,德国纽必堡讯——随着全球能源需求的不断攀升,提高效源效率成为降低二氧化碳排放,确保能源可靠供应的重要手段。

为此,德国半导体和太阳能行业的6家合作伙伴携手开展了NEULAND项目。该项目由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助,旨在开辟可再生能源电力高效利用的新途径。N EULAND代表具备高能效和成本效益、基于宽带隙化合物半导体的创新功率器件。该项目旨在系统成本不大幅提高的前提下,将可再生能源电力并网损耗降低50%,例如光伏逆变器。这将有待于利用基于碳化硅(SiC) 和硅上氮化镓(GaN-on-Si)的创新半导体器件实现。

这些新型半导体器件未来还可用于台式机和笔记本电脑、平板电视、服务器和电信系统的开关模式电源,同样可使这些应用的能耗降低一半左右。

NEULAND项目由英飞凌牵头,将持续到2013年年中。BMBF根据德国联邦政府的高科技战略(IKT 2020计划),为项目提供了52.6%的资金,约合470万欧元。IKT 2020计划是 “增进电力电子装置能效”倡议行动一部分

背景
碳化硅材料如今已应用于肖特基二极管。碳化硅肖特基二极管的问世已有10年左右的时间,它可确保大幅降低开关模式电源的电流和电压转换损耗。它们主要应用于PC或电视机的开关模式电源、太 阳能逆变器和电机变频器等。目前,氮化镓材料主要应用于白光二极管。对这种电源产品材料的可用性研究始于2006年。NEULAND研究将揭示氮化镓器件在可靠性、易 用性和成本方面达到或超越现有碳化硅器件的各种应用。这为消费类电子产品大幅降低能耗铺平道路。

项目合作方将涵盖产业链多个领域的出类拔萃的碳化硅和氮化镓专业技术。AIXTRON是半导体行业设备供应商,SiCrystal和 AZZURRO公司是晶圆厂商。半 导体器件专业技术由MicroGaN和英飞凌提供。光伏产品的系统工程经验来自于SMA太阳能科技集团。

关于 AIXTRON
AIXTRON股份公司是全球领先的半导体行业沉积设备供应商。公司的技术解决方案为全球多个不同领域的客户所选用,主要用于制造适用于电子和光电产品的先进组件——基于化合物、 硅或有机半导体材料和更新的碳纳米结构。这些组件适用于显示技术、信号和照明技术、光纤通信网络、无线蜂窝式电话应用、光学和电子数据存储、计算机技术以及其他广泛的高科技应用。A IXTRON股份公司的股票在法兰克福股票交易所挂牌交易,并采用美国存托股票的形式,在纳斯达克全球市场挂牌交易。公司成立于1983年,总部设在德国黑措根奥拉赫。

关于AZZURRO
AZZURRO是一家快速发展的半导体公司。AZZURRO率先采用金属有机物气相外延(MOVPE)技术,使氮化镓生长在硅基底上,从 而为全球的客户提供适用于LED和高压产品的磊晶圆。AZZURRO使很厚的优质氮化镓生长在大面积硅基底(目前为150mm)上的独一无二的能力确保在高亮度LED和其他基于氮化镓的器件的成本实现突破。有 关产品和公司的其他信息请参阅公司的网站: www.azzurro-semiconductors.com

关于 MicroGaN
MicroGaN正在开发作为高能效电路核心组件的超快功率半导体器件。这些器件适用于普通的电源和太阳能/风力发电系统,有助于提高产品的性能并降低成本。作 为乌尔姆大学新成立的企业,MicroGaN自2002年创建以来一直在基于新型材料系统氮化镓(GaN)的高功率半导体的设计和加工方面发挥着先锋作用。M icroGaN开发出首款可与竞争对手一流技术媲美的600V器件,但在能效方面却具备巨大优势。MicroGaN采用专有紧凑型3D-GaN技术,加工4英寸和6英寸硅上氮化镓晶圆。采用这种制造技术的优势是, 包括连续制造工艺在内的大尺寸晶圆可确保以具有竞争力的成本将产品投放市场。

关于 SiCrystal
1996年成立的SiCrystals是一家位于德国巴伐利亚北部地区埃尔兰根市的股份制企业。SiCrystal负责为全球客户生产和供应高品质单晶碳化硅(SiC)晶圆。由 于其出类拔萃的材料性能,基于碳化硅的电子装置和各种器件适用于十分恶劣的环境, 而在这样的环境中,基于碳的传统电子装置已不再适用。已经受益于或即将受益于碳化硅器件的典型领域包括电子和光电装置、传 感器技术、高功率应用和高频应用。SiCrystal拥有的专业技术涵盖碳化硅晶圆的整个制造流程,例如数值模拟、晶体生长、晶圆调整、特征和质量控制。

关于 SMA太阳能科技
SMA太阳能科技集团2009年销售额达到9.34亿欧元,是太阳能发电设备核心组件光伏逆变器的全球市场领袖。集团总部设在靠近德国卡塞尔的尼斯特塔尔,业务遍及四大洲,设 立了15家海外分支机构。集团拥有5,500多名员工(包含临时工)。SMA的产品组合包括市场上最全面的逆变器,可为各种类型的光伏模块以及所有尺寸的设备提供兼容的逆变器。产 品组合涵盖适用于连接电网的光伏设备的逆变器和不连接电网的系统的逆变器。2008年,集团的母公司SMA太阳能技术股份公司在法兰克福股票交易所(S92)主板市场成功上市,还被列入TecDAX指数。近 几年来,SMA凭借在雇主方面的卓越表现,屡获殊荣。



Information Number

INFXX201012.015