再生可能エネルギー、通信、照明システムのエネルギー損失を半減させる 新たな半導体材料を開発

ドイツの研究プロジェクト「NEULAND」のプロジェクトパートナー(AIXTRON、AZZURRO Semiconductors、MicroGaN、Infineon Technologies、SiCrystal、SMA Solar Technology)によるニュースリリース

2010/12/14 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

世界的なエネルギー需要の高まりを考えると、エネルギー使用を効率化して二酸化炭素排出量を削減し、低コストエネルギーの供給を確保することは非常に重要です。

独連邦教育研究省(BMBF)が資金を提供するNEULANDプロジェクトは、半導体業界と太陽光発電業界から6社がパートナーとして加わり、再 生可能なエネルギー源から得た電力を効率的に使用するための新たな手段を模索するものです。NEULANDとは、広バンドギャップ化合物半導体を採用し、エ ネルギー効率とコスト効果に優れた画期的なパワーデバイスを意味します。このプロジェクトは、システムコストを大幅に向上させることなく、グリッド(太陽光発電インバータ等)に 送られる電力の損失を50%削減することを目指しています。シリコンカーバイド(SiC)とシリコン基板上の窒化ガリウム(GaN-on-Si)を採用した画期的な半導体デバイスを用いることで、目 標を達成できる見込みです。

最新の半導体デバイスは、将来的にはデスクトップPCやノートPC、薄型TV、サーバ、通信システムのスイッチモード電源に使用される予定であり、こうしたアプリケーションについても、エ ネルギー損失を約半分に抑えることを目指しています。

NEULANDプロジェクトは、独インフィニオンテクノロジーズの主導により2013年半ばまで実施されます。本プロジェクトは、ドイツ連邦政府のハイテク戦略(「Information and Communications Technology 2020プログラム(ICT 2020)」)の下、「エネルギー効率を向上させるパワーエレクトロニクス」に関する提案の一つとして、B MBFより約470万ユーロ(52.6%)という多額の資金提供を受けます 。

背景
SiC材料は、現在すでにショットキ・ダイオードで使用されています。約10年前から市場に提供されているSiCショットキ・ダイオードは、スイッチモード電源の電流・電 圧変換時の損失を大幅に抑える働きをし、主にPCやTVのスイッチモード電源、ソーラーインバータ、モーター駆動装置に使われています。またGaN材料は、現時点では主に白色発光ダイオードに使用されています。こ のパワー・アプリケーション向け材料の適合性についての研究は2006年から始まりました。NEULANDは、信頼性、使い勝手、コストの面から、G aNデバイスが現在のSiCデバイスと同等以上の性能を発揮できる使用法を探り、家電製品全体で損失を抑えてエネルギー効率を向上させる道を確立していきます。

プロジェクトのコンソーシアムには、広範なバリューチェーンからSiCとGaNに関する高度な専門知識が集結します。AIXTRONは半導体業界向け機器業界、S iCrystalとAZZURROはウェハー業界を代表する企業です。MicroGaNとインフィニオンは半導体デバイスに関するノウハウを、SMA Solar Technologyは太陽光発電アプリケーションのシステム・エンジニアリングに関する豊富な経験を提供します。

AIXTRONについて
AIXTRON AGは、半導体業界向け蒸着装置のリーディング・プロバイダです。同社の技術ソリューションは世界中で幅広い顧客に採用され、半導体材料(化合物、シリコン、有 機)のほか、ごく最近では炭素ナノ構造体を用いた電子・光電子アプリケーションのための高度な部品の開発に役立てられています。これらの部品は、ディスプレイ技術、信号・照明技術、ファイバ通信ネットワーク、無 線・携帯電話アプリケーション、光・電子データ保存、コンピュータ技術をはじめとするハイテク・アプリケーションで幅広く使用されています。AIXTRON AGはフランクフルト証券取引所に上場し、N ASDAQ株式市場のグローバル市場では米国預託株式(ADS)として取引されています。1983年に設立され、ドイツ・ヘルツォーゲンラートに本社を置いています。

AZZURROについて
AZZURROは、急成長中の半導体企業です。有機金属気相成長(MOVPE)法を用いてシリコン基板上で窒化ガリウムを成長させる技術のリーダーであり、L EDアプリケーションや高電圧アプリケーション向けのエピウェハーを世界中の顧客に提供しています。大型のシリコン基板(現在150mm)上で超厚・最高品質の窒化ガリウムを成長させる独自技術により、高 輝度LEDなど、GaNベースのデバイスで画期的なコスト削減を実現させています。詳細な製品情報と企業情報については、同社のWebサイトをご参照ください。 www.azzurro-semiconductors.com

インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

MicroGaNについて
MicroGaNは、高エネルギー効率回路の要である超高速パワー半導体デバイスを開発しています。これらのデバイスは、汎用電源や太陽光・風力発電システムの性能向上とコスト削減に適しています。ウ ルム大学の新興企業として2002年に設立されて以来、同社は、新たな材料系である窒化ガリウム(GaN)を用いたハイパワー半導体デバイスの適切な設計と加工で業界の先駆けとなってきました。M icroGaNの開発した初の600Vクラス・デバイスは、競合する最先端技術に迫る仕様を備え、同時に電力効率の点で著しい優位性を誇ります。M icroGaNの加工する4インチと6インチのGaN-on-Siウェハーは、ウェハー面積効率が極めて高い独自の3D-GaN技術を使用しています。こうした製造面の優位性を生かしてウェハー寸法を大きくし、ま た先進的なファブリケーション技術を採用することで、競争的な価格での市場投入が可能になりました。

SiCrystalについて
1996年に設立されたSiCrystalsは、ドイツ・バイエルン州北部のエアランゲンに本社を置く株式会社です。SiCrystalは世界中の顧客に向けて、高品質の単結晶シリコンカーバイド( SiC)ウェハーの生産と供給を行っています。同社のSiCベースの電子機器や各種デバイスは、その卓越した材料特性により、従来型のシリコンベースの電子機器が動作できない極めて過酷な環境でも動作可能です。S iCデバイスのメリットをすでに享受している、または今後享受すると思われる典型的な分野として、電子・光電子、センサ技術、ハイパワー・アプリケーション、高周波数アプリケーションが挙げられます。S iCrystalは、数値シミュレーション、結晶成長、ウェハー化、キャラクタリゼーション、品質制御など、SiCウェハーの製造プロセス全体に豊富な専門知識を有しています。

SMA Solar Technologyについて
SMAグループは、2009年に9億3400万ユーロの売上高を計上し、すべての太陽光発電所の主要部品である太陽光発電インバータの世界市場をリードしています。本 社はドイツのカッセル近郊のニエステタールにあり、4つの大陸に15の海外子会社を置いています。グループの従業員数は5500人を上回ります(非正規労働者を含む)。市 場で最も幅広いインバータ製品ポートフォリオを持ち、あらゆる種類の太陽光電池モジュールとあらゆる規模の発電所に利用できる互換インバータを提供しています。同社の製品には、グ リッドに接続する太陽光発電所向けのインバータと、オフグリッド・システム向けのインバータの両方が含まれています。SMAグループの親会社であるSMA Solar Technology AGは、2 008年よりフランクフルト証券取引所のプライム・スタンダードに上場し(S92)、TecDAXインデックスにも入っています。近年では優れた雇用主として多数の賞を受賞しています。

Media contacts:

AIXTRON AG
Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Corporate Research and Development
Phone: +49 241 8909 154
Email: m.heuken@aixtron.com
Weblink: www.aixtron.com

AZZURRO Semiconductors AG
Alexander Lösing
Executive Vice President Sales
Phone: +49 391 50688-102
Email: a.loesing@azzurro-semiconductors.com
Weblink: www.azzurro-semiconductors.com

MicroGaN GmbH
Dr. Ertugrul Sönmez
Business Development
Phone: +49 731 175886-14
Email: ertugrul.soenmez@microgan.com
Weblink: www.microgan.com

Infineon Technologies AG
Monika Sonntag
Media Relations
Phone: +49 89 234-24497
Email: monika.sonntag@infineon.com
Weblink: www.infineon.com

SiCrystal AG
Sabine Storm
Forschung und Entwicklung
Phone: +49 9131 40000-601
Email: sabine.storm@sicrystal.de
Weblink: www.sicrystal.de

SMA Solar Technology AG
Volker Wasgindt
Head of Press Relations and Public Affairs
Phone: +49 561 9522-1121
Email: volker.wasgindt@sma.de
Weblink: www.sma.de

Information Number

INFXX201012.015