英飞凌连续12年蝉联全球功率半导体市场第一

2015-9-11 | 商业及财经媒体

德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司连续十二次蝉联全球功率半导体市场领袖。今年年初收购美国国际整流器公司之后,现在英飞凌以高达19.2%的市场份额,成为当之无愧的市场领袖。而据美国市场调查机构IHS公司2014年的调查结果,两家公司2013年的市场份额总和约为17.5%。英飞凌最接近的竞争对手被远远抛开7个百分点。节能型功率半导体应用广泛,从微波炉,一直到大型风电机组,各式各样的设备中都能见到它们的身影。它们有助于高效地发电、输电和转换电力。IHS数据表明,2014年,全球功率半导体市场增长了6.3%,达到162亿美元。

 

英飞凌科技股份公司首席执行官Reinhard Ploss博士表示,“通过有机增长和收购国际整流器公司,我们进一步增强了在全球半导体市场上的竞争优势,巩固了领先地位。我们的领先技术专长和对系统的理解,意味着我们将在未来的市场增长中赢得更大利润。” IHS调研报告预计,一直到2019年,特别是在汽车和工业领域,功率半导体需求将不断增长。

 

IGBT模块、分立式IGBTMOSFET等细分市场,可以看出英飞凌的强势地位:在这些细分市场,英飞凌是唯一一家市场份额大幅提高的厂商。2014年,英飞凌的MOSFET市场份额从26.4%增至27.8%,而市场排名第二的竞争对手的市场份额则仅为10.5%。英飞凌在分立式IGBT市场上的份额从34.7%增至38.5%,最接近的竞争对手以14.1%的份额被远远抛下。作为IGBT模块细分市场上排名第二的厂商,英飞凌的市场份额从21.4%增至23.2%,使其与市场领袖之间的差距缩小了2个多百分点,缩至仅约3个百分点。

 

高能效离不开功率半导体

 

功率半导体的作用是转换电能和控制电气设备、机器和系统。在汽车中,功率半导体用于动力总成、便利性电子装置(电动车窗等等)和安全系统(如电动助力转向)。在混合动力汽车和电动汽车中,它们控制电机和管理电池充电过程。功率半导体也用于高速和地区列车电机控制,以及用于小型计算机和地铁列车。其他应用领域包括,风电和光伏发电系统,服务器、笔记本、智能电话、平板电脑的电源,娱乐电子设备,移动通信基础设施以及照明管理系统。

Press Photos

  • Through organic growth and the acquisition of International Rectifier we've made our leadership position for power semiconductors even stronger compared to the global competition.
    Through organic growth and the acquisition of International Rectifier we've made our leadership position for power semiconductors even stronger compared to the global competition.
    Reinhard_Ploss_09-2015

    JPEG | 1.42 mb | 2126 x 1417 px