LG G8ThinQ智能手机利用英飞凌飞行时间(ToF)技术实现安全的面部识别

2019-2-24 | 商业及财经媒体

2019年2月24日,德国慕尼黑讯——在这样一个制造商颇难脱颖而出的市场上,LG即将发布的2019款新机LG G8 ThinQ 将扭转局面:采用专用飞行时间(ToF)摄像头的智能手机即将首度问世。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)的 REAL3™图像传感器芯片,可支持高度安全的手机解锁和支付识别认证。其前置摄像头以英飞凌和pmdtechnologies在3D点云算法方面的领先知识为基础——点云是指3D扫描生成的一组空间数据点。

 

其他3D技术利用复杂的算法来计算物体到镜头的距离,而REAL3图像传感器芯片能能够通过捕捉物体反射的红外光,来提供更准确的测量。因此,ToF在环境光下表现得更加迅速有效,这减少了应用处理器的工作量,有助于降低功耗。LG移动通信公司高级副总裁兼产品战略负责人Chang Ma 表示:“与英飞凌的合作,使我们能够安全便捷地进行身份识别。我们相信REAL3 ToF技术是3D身份识别的最佳选择。它能够为我们带来其它采用常规技术的智能手机所无法提供的激动人心的功能。”

 

防欺诈技术支持 手势识别和 Live Bokeh

除了更可靠的人脸识别,LG G8 ThinQ 还能识别用户独一无二的手部静脉图像,从而加快手机解锁的速度和便利性。这种多重识别能力使得黑客更难通过模仿用户物理属性而进行欺诈。这也是用户第一次可以通过非接触方式与智能手机进行三维交互,基于“Air Motion”,用户可以通过手势来给出命令。除此之外,这款手机的“Live Bokeh”功能,还支持实时美化调整——不同于其它拍照手机仅支持后期处理。

 

英飞凌电源管理与多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz 表示:“英飞凌已做好变革市场的准备。我们的服务不仅是为了满足产品层级的需求,更是为了满足手机制造商、相关参考设计公司和摄像头模块制造商的需求。预计未来5年内,3D摄像头将出现在大多数智能手机中,而英飞凌将在其中占据相当大的份额。”

 

LG电子将在2019年全球移动大会(MWC)(2月25-28日,西班牙巴塞罗那)上发布这款2019年旗舰智能手机。如欲了解英飞凌的创新亮点,敬请前往第6展厅6C41展位。

Information Number

INFXX201902-041

Press Photos

  • 英飞凌REAL3™图像传感器的高度集成使单芯片相机所需材料更少且尺寸更小。
    英飞凌REAL3™图像传感器的高度集成使单芯片相机所需材料更少且尺寸更小。
    LG-G8-ThinQ-ToF

    JPG | 264 kb | 2126 x 1329 px

  • Logo REAL3
    Logo REAL3
    REAL3_Logo

    JPG | 121 kb | 1739 x 669 px