英飞凌新款CO2传感器开始量产,为室内空气质量监测提供创新解决方案
【 2022 年 2 月 9 日 , 德国慕尼黑讯】受新冠肺炎疫情的影响,人们对空气质量的要求越来越高,这也带动了二氧化碳浓度监测传感器的市场需求。在这方面,亚洲、欧洲和北美的法规也发挥着推动作用。例如,在美国加利福尼亚州,私人住宅的通风系统都必须配备二氧化碳传感器。自2022年1月中旬开始,英飞凌科技股份公司将借助其XENSIV™ PAS CO2传感器来满足这一日益增长的需求,这是一款用于监测室内空气质量并降低能源成本的创新型二氧化碳传感器。该产品适用于通风系统、空调系统、便携式室内空气监测设备和智能音箱等应用。在2022年国际消费类电子产品展览会(CES 2022)上,XENSIV™ PAS CO2传感器在“智慧城市”类别中获得了“CES 2022创新奖”。
英飞凌电源与传感系统事业部总裁Andreas Urschitz表示:“相关政策法规的出台,以及公众对空气质量问题的认识不断加深,使得良好空气质量的需求正在不断增长。英飞凌全新的二氧化碳传感器,是一款性能卓越的解决方案。该传感器与当前市场上的其他产品相比,体积更小、更易于集成。这款传感器可用于教室、办公室、餐厅和住宅等任何有人员聚集的场所。我们期待从1月中旬开始,面向我们的直接客户和分销商供应这款传感器。”
XENSIV™ PAS CO2传感器可应用于空调系统或空气质量监测器当中,有针对性地控制空气质量。这一方法有助于改善人体的健康状况并提高工作效率。科学研究发现,只要室内的二氧化碳浓度达到1000 ppm(百万分之一),就会让人昏昏欲睡,并影响专注力。
良好的空气质量也有助于抗击新冠疫情。研究报告表明,二氧化碳浓度与气溶胶浓度之间存在正相关关系,而气溶胶是病毒(例如,COVID-19或流感病毒)的传播途径之一。这意味着,在有效监测室内二氧化碳浓度的基础上,英飞凌的XENSIV™ PAS CO2传感器还能够通过及时调节通风等方式,有效降低病毒传播风险。
这款二氧化碳传感器还可以对室内的二氧化碳浓度值进行精准的监测,并在此基础上准确控制教室、办公室、餐厅和住宅的通风时间,从而节约能源。同时,它还能够根据精确的传感器数据按需使用通风系统,降低通风系统的运行成本。
由慕尼黑科技公司eesy-innovation与英飞凌合作生产的便携式二氧化碳传感器“co2go”将成为XENSIV™ PAS CO2传感器在市场中的首批商用产品之一。co2go将于1月底通过实体店渠道发售。该设备可连接到智能手机或笔记本电脑,并就房间内不同位置的空气质量提供详细且可靠的信息,为用户健康和福祉带来助益。
英飞凌的XENSIV™ PAS CO2传感器基于创新的PAS(光声光谱)技术,因而能够以非常小的占板空间,实现极其高效的空气质量监测。该传感器的尺寸不及传统CO 2 NDIR传感器的四分之一,是同尺寸传感器中唯数不多的达到加州Title 24标准的产品。英飞凌在颠覆性的PAS技术方面拥有众多专利,同时也在MEMS技术领域处于领先地位。
XENSIV™ PAS CO2 传感器中集成的微控制器可将检测到的二氧化碳浓度值直接转换为ppm值,该数据可通过串行I²C、UART和PWM这三个接口获得。该传感器的二氧化碳浓度测量范围为0 ppm至32000 ppm,测量精度为±30 ppm±3%读数(0-8000ppm)。此外,其生产工艺还将为客户带来更多裨益。例如,英飞凌基于该生产工艺,推出了首款支持SMD功能的CO2传感器,该传感器符合国际JEDEC标准,可采用回流焊接工艺进行无引脚表面贴装。
英飞凌于2021年12月开始生产XENSIV™ PAS CO2传感器。客户和分销商可从2022年1月中旬开始从英飞凌订购该产品。
About Infineon
Infineon Technologies AG is a world leader in semiconductor solutions that make life easier, safer and greener. Microelectronics from Infineon are the key to a better future. With around 50,280 employees worldwide, Infineon generated revenue of about €11.1 billion in the 2021 fiscal year (ending 30 September) and is one of the ten largest semiconductor companies worldwide
Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the over-the-counter market OTCQX International Premier (ticker symbol: IFNNY). Further information is available at www.infineon.com
This press release is available online at www.infineon.com/press
Information Number
INFXXX202201-037
Press Photos
-
人们对空气质量的要求越来越高,这也带动了二氧化碳浓度监测传感器的市场需求。在这方面,法规也发挥着推动作用。英飞凌科技股份公司将借助其XENSIV™ PAS CO2传感器来满足这一日益增长的需求,这是一款用于监测室内空气质量并降低能源成本的创新型二氧化碳传感器Pressebild_CO2_2
JPG | 2.43 mb | 2126 x 1772 px