インフィニオン、新しいCO2センサーの生産開始を発表。正確な室内空気環境に対する需要の高まりに対応する革新的なソリューション
2022年1月4日 ミュンヘン (ドイツ)
良好な空気の環境に対する要求がCOVID-19の大流行により高まっています。その結果 空気中のCO2濃度を測定するセンサーが求められています。また、アジア、ヨーロッパ、北米の規制も重要な役割を担っており、例えばカリフォルニア州では、個人宅の換気装置には必ずCO2センサーの搭載が義務付けられています。2022年1月中旬より、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、この需要に対応するため、革新的なCO2センサーを提供します。室内空気環境の監視やエネルギーコストの削減に役立ち、換気システム、空調システム、ポータブル換気モニターやスマートスピーカーなどのアプリケーションに最適です。ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)において、XENSIV™ PAS CO2センサーがスマートシティ部門のCES 2022 Innovation Awardを受賞しました。
インフィニオンのパワー&センサシステム部門プレジデントであるアンドレアス・ウルシッツは、「良好な空気環境 への要求は高まっています。法による規制だけでなく、人々の間でこの問題に対する意識が高まっているためです。インフィニオンは、新しいCO2センサーによって、現在市場にある他の製品よりも小型で組み込みが容易な、優れた性能を持つ最良のソリューションを提供します。このセンサーは、教室、オフィス、レストラン、または家の中などひとつの空間に人が集まる場所ならどこででも使うことができるでしょう。このセンサーを1月中旬から当社のお客様や販売代理店に提供することを楽しみにしています。」と述べています。
このセンサーは、空調設備や空気清浄機などに使用することで、空気の質を的確にコントロールすることができます。空気のコントロールは、健康やより良い生活に貢献し、生産性も向上させることができます。科学的な知見によると、CO2濃度がわずか1,000ppm(百万分の一)でも、眠気や不快感を引き起こし、集中力に影響を与えます。
質の高い空気はCOVID-19の流行を防ぐことにも一役買っています。報告書によると CO2とウイルス(COVID-19やインフルエンザなど)の感染経路になるエアロゾルの濃度には直接的な相関があることが分かっています。つまり、屋内での信頼性の高いCO2濃度測定により適切なタイミングで換気を行い、ウイルス感染のリスクを積極的に減らすことができます。
また、CO2センサーを用いた信頼性の高いCO2濃度のデータで省エネを実現することができます。教室やオフィス、レストランでは、換気時間をコントロールすることが出来き、また換気システムのランニングコストを削減することができます。
最初のアプリケーションの一つが携帯型CO2センサー「co2go」で、インフィニオンとミュンヘンの技術会社eesy-innovationとの協業で作られたものです。このデバイスは、一月末に店頭で販売される予定で、スマートフォンやノートパソコンにつながり、さまざまな場所で詳細かつ信頼性の高い空気の質に関する情報を提供し、ユーザーの健康に大きく貢献します。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2センサーは、革新的なPAS技術(光音響分光法)をベースにしています。この方式は、非常に小さなスペースで高効率の測定を可能にします。このセンサーは、従来のCO2 NDIRセンサーの4分の1以下のサイズであり、このサイズでカリフォルニア州のタイトル24の要件を満たす唯一のセンサーです。インフィニオンは、革新的なPAS技術で最大の特許ポートフォリオを持ち、MEMS技術で主導的な地位を占めています。
内蔵のマイクロコントローラーは、CO2測定値を直接ppm値に変換し、シリアルI²C、UART、PWMインターフェースの3つのインターフェースで利用できます。CO2測定のスペクトルは、0ppmから32000ppmのレンジを、±30ppm±3%(0-8000ppm)の精度でカバーします。また、この製品は世界初の リフロー方式による鉛フリー表面実装の国際規格であるJEDECに準拠したSMD対応のCO2センサーで、生産工程において、お客様により多くのメリットを提供します。
インフィニオンは、2021年12月にCO2センサーの生産を開始し、お客様や販売代理店は2022年1月中旬より注文可能です。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています2021会計年度(9月決算) の売上高は約111億ユーロ、従業員は世界全体で約50,280人。世界の半導体メーカー上位10に入る半導体企業です。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場 (銘柄コード: IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード: IFNNY) に株式上場しています。
Information Number
INFXXX202201-037j
Press Photos
-
Demand for good air quality is growing. Not only because of legislative regulations but due to the growing awareness for this issue among the population. Infineon Technologies AG will address this growing demand with an innovative CO2 sensor that can be used to monitor indoor air quality and reduce energy costs.Pressebild_CO2_2
JPG | 2.43 mb | 2126 x 1772 px