英飞凌推出 OPTIGA™ Trust M MTR,为智能家居设备轻松添加Matter标准与安全功能

2024-2-26 | 商业及财经媒体

Recording of Online Media Briefing

2024 2 26 日,德国慕尼黑讯】在连接性不断增强、物联网日益普及的今天,简化联网设备之间的互通性并提高其安全性和可靠性至关重要。Matter标准 1正是为此而制定的。为了便于将Matter标准和安全功能集成到智能家居与智能建筑设备中,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出OPTIGA™ Trust M MTR。这款Matter认证的半导体安全元件连同Matter配置服务已成为英飞凌OPTIGA Trust M的最新标配。

 

ABI Research预测,到2030 年,全球智能家居设备的数量将增加一倍,达到约17亿台。所有这些设备必须能够安全、可靠地与彼此和不同智能家居生态系统连接。这正是Matter标准的“用武之地”,它可以帮助实现不同公司联网设备之间的顺畅互通。由于智能设备不仅能提升智能家居的舒适度,还能提高其效率和安全性,因此Matter协议定义了一套支持智能家居统一安全和隐私措施的规则。

 

英飞凌科技杰出工程师兼Matter安全定义标准团队负责人Steve Hanna表示:“我们在连接标准联盟中设计Matter协议时,始终致力于构建强大的安全性,所以Matter为智能家居带来了新的安全功能,但其中一些对物联网产品设计师而言实现难度较大。而英飞凌的OPTIGA Trust M MTR正好解决了这些难题,现在设计师可以更加轻松地构建Matter产品。”

 

这款防篡改安全控制器可轻松集成到系统中,执行与安全相关的功能并为敏感数据和加密操作提供高级别的保护。由于是一款分立安全元件,OPTIGA Trust M MTR可集成到任何基于MCU的设计中,它不仅能够增强安全性,还能同时处理多个产品协议。这为原设备制造商带来了更大的灵活性,加快了产品上市时间。

 

Matter协议规定每个智能家居设备都必须有包含产品ID(PID)和厂商ID(VID)的设备认证证书(DAC),这是为了验证在Matter生态系统中每个设备的真实性和可信度。有了OPTIGA Trust M MTR,在订购或制造卷带时就不再需要事先定义PID;取而代之的是,每台设备都会在开始生产前添加特有的DAC。这使设备制造商能够更加灵活地生产多种产品型号的智能家居设备。

 

OPTIGA Trust M MTR安全元件在经过通用标准认证的英飞凌工厂完成预配置。装在卷带上的安全元件批次在发货时带有相关条形码。客户可通过扫描条形码,在英飞凌合作伙伴 Kudelski IoT的物联网门户网站上申请这些芯片的所有权。Kudelski IoT是经过连接标准联盟(CSA)批准的权威产品认证机构(PAA),提供与厂商和产品相对应的生产DAC下载。最后,设备特有的DAC在工厂被转移到OPTIGA Trust M MTR中(见图)。

 

供货情况

为方便评估和设计导入,英飞凌现提供OPTIGA Trust M MTR样品与 OPTIGA Trust M MTR Shield。该产品将在2024年3月全面上市。此外,开发人员无需签署保密协议(NDA),即可获得设计导入应用说明和丰富的主机端集成支持。英飞凌还提供针对安全产品的培训措施。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M-MTR

 

关于 Matter :为提高智能设备的安全性和可靠性,英飞凌在连接标准联盟( CSA )中与 600 多家企业开展合作,使用 Matter 等技术标准简化和协调物联网。 Matter 专门用于保证设备和信息的安全和私密性以及易用性。 Matter 标准指导设备制造商为其设备和相应用例选择合适的平台安全功能。 Matter 将隐私规则嵌入到处理个人数据的设备与软件代理之间的所有交互,最终通过支持简单性、互通性、可靠性和安全性,为物物相连奠定基础。

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问 www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/

 

 

Information Number

INFCSS202402-065

Press Photos

下载服务