英飞凌与Wolfspeed扩展并延长多年期 150mm 碳化硅晶圆供应协议
【 2024 年 1 月 26 日,德国慕尼黑和美国北卡罗来纳州达勒姆讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球碳化硅技术领域的领导者Wolfspeed(NYSE代码:WOLF)近日宣布扩展并延长双方最初于2018年2月签署的150mm碳化硅晶圆长期供应协议。经过此次扩展,双方的合作又新增了一项多年期产能预订协议。这不仅有助于提升英飞凌总体供应链的稳定性,还能帮助满足汽车、太阳能和电动汽车应用以及储能系统对碳化硅半导体产品日益增长的需求。
英飞凌科技首席执行官Jochen Hanebeck表示:“由于对碳化硅器件的需求持续增长,我们正在采取多渠道采购战略,以确保在全球范围内获得高质量且稳定长期的150mm和200mm碳化硅晶圆供应。通过与Wolfspeed长期合作,我们进一步加强了英飞凌未来几年的供应链弹性。20多年来,我们一直与Wolfspeed携手合作,为汽车、工业和能源市场带来先进的碳化硅产品,并且帮助客户利用这一节能技术推动低碳化。”
基于碳化硅的功率解决方案正在多个市场迅速普及。碳化硅解决方案可实现更小、更轻且更具成本效益的设计以及更加高效的能量转换,从而解锁新的清洁能源应用。为进一步支持这些日益增长的市场,英飞凌正在持续推动其供应商体系的多元化,以确保获得高质量的碳化硅衬底供应。
Wolfspeed总裁兼首席执行官Gregg Lowe表示:“Wolfspeed是全球领先的碳化硅制造商。我们为汽车和工业市场的领先半导体供应商英飞凌以及其他主要客户提供优质的半导体材料,同时不断扩大我们的产能规模,推动行业向碳化硅技术过渡。据行业估计,到2030 年,市场对碳化硅器件以及辅助材料的需求将大幅增长,每年将带来200亿美元的商机。我们十分高兴能与英飞凌继续合作,并在未来几年成为其主要的碳化硅晶圆供应商。”
关于 Wolfspeed :
Wolfspeed(NYSE代码:WOLF)引领碳化硅(SiC)技术在全球市场的采用,为高效的能源使用和可持续发展的未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed产品家族包括SiC材料和功率器件,针对电动汽车、快速充电、可再生能源和储能等多种应用。Wolfspeed将通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。更多信息,请访问 www.wolfspeed.com 。
Wolfspeed ®是Wolfspeed, Inc.的注册商标。
前瞻性声明:
本新闻稿包含Wolfspeed的前瞻性声明,其中涉及已知和未知的风险与不确定性,可能导致Wolfspeed的实际结果与所陈述的结果存在实质性差异。实际结果可能因多种因素产生重大差异,包括与Wolfspeed的扩产计划相关的风险,其中包括:设计和施工延迟、成本超支、获得政府奖励的实际时间和金额,以及在准备和扩大生产方面的延迟或其他困难;生产或供应链挑战风险。这些挑战会影响:Wolfspeed为满足客户需求而足量发货的能力;电动汽车和其他工业应用持续过渡到碳化硅器件的速度;Wolfspeed可能无法以足够低的成本生产产品,从而无法以具有竞争力的价格或可接受的利润率提供产品的风险;客户对Wolfspeed产品的接受程度;碳化硅需求增长速度未达到Wolfspeed预期的风险;新技术和友商产品的快速发展可能会降低需求或使Wolfspeed的产品过时;以及Wolfspeed向证券交易委员会提交文件(包括其截至2023年6月25日的年度 10-K 表格报告以及后续文件)中讨论的其他因素。有关产品和公司的其他信息,请参考 www.wolfspeed.com 。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
Information Number
INFXX202401-049