Die Energieinfrastruktur wird digital: Infineon, IBM, GreenCom und icentic entwickeln gemeinsam Sicherheitslösungen
Gemeinsame Veröffentlichung von Infineon, IBM, GreenCom und icentic
Amsterdam, Niederlande, und München, Deutschland – 2. Oktober 2017 – Digitalisierung und dezentrale Energieerzeugung verändern die Energiesysteme grundlegend. Solaranlagen, Elektrofahrzeuge, elektrische Heizung und Kühlung oder Batteriespeicherung werden künftig zu einem intelligenten Stromsystem verbunden. Die bisher übliche zentrale Steuerung der Netze stößt damit an Grenzen – die Absicherung der kritischen Infrastruktur wird gleichzeitig komplexer. Gemeinsam entwickeln die Infineon Technologies AG, IBM, GreenCom Networks und icentic anwendungsspezifische Lösungen, um die verschiedenen Erzeuger und Verbraucher sicher in das Stromnetz einzubinden.
Auf der European Utilities Week, die vom 3. bis 5. Oktober 2017 in Amsterdam stattfindet, werden die Partner am Stand von GreenCom Netwok (Standnummer 5R26) den ersten Prototypen vorstellen. Dieser basiert auf dem ICEHUB® Gateway von icentic mit integriertem OPTIGA™ Sicherheitschip von Infineon. Mit Hilfe dieser Lösung können sich all jene Geräte authentifizieren, die mit der Energie-IoT-Plattform von GreenCom verbunden werden.
Die meisten vernetzten Geräte nicht ausreichend geschützt
Bisherige Solarwechselrichter, Wärmepumpen oder Batterien sind nicht darauf ausgerichtet, digital vernetzt und überwacht, gesteuert und analysiert zu werden. Folglich eröffnet die Vernetzung neue Einfallstore für Angreifer. Neben dem Zugriff auf Daten und die Steuerung im Feld ist jetzt auch der Angriff über Hintergrundsysteme möglich.
Laut einer aktuellen Studie (BDEW; EY) bewerten 88 Prozent der Zulieferer von Energieinfrastruktur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die IT-Sicherheit als eine der größten Herausforderungen für die Digitalisierung der Energieversorgung. Dennoch sind die meisten vernetzten Geräte nicht ausreichend geschützt: So könnten Angreifer in die Lage versetzt werden, Geräte aus der Ferne zu manipulieren, den Stromfluss zu kontrollieren oder sogar das gesamte Energienetzwerk auszuschalten.
Vernetzung von Geräten in einem intelligenten und gesicherten Stromnetz
Das gemeinsame Angebot der Partner richtet sich an die Versorgungswirtschaft und Dienstleister aus der Energiebranche, die ihren Kunden innovative und zugleich gesicherte digitale Dienste anbieten wollen. Außerdem werden Lösungen für Gerätehersteller entwickelt, um von Anfang an Sicherheit in die Produkte zu integrieren oder um Lösungen im Feld nachträglich zu vernetzen bzw. abzusichern und neue Dienste anzubieten.
Die Energy-IoT-Plattform von GreenCom Network integriert Analyse-Werkzeuge von IBM, mit deren Hilfe Leistung und Verbrauch der dezentralen Geräte prognostiziert und optimiert werden können. IBMs Hybrid Intelligence verknüpft Big-Data-Analysen, hardware-basierte Sicherheit in den Endpunkten und das Backend der Plattform von GreenCom. icentic stellt und verwaltet das benötigte ICEHUB Gateway, um dezentrale Anlagen sicher zu verbinden. Der verbaute Sicherheitschip der OPTIGA Familie von Infineon hilft dabei, die verbundenen Geräte zu authentifizieren und Daten gesichert zu übertragen.
Weitere Informationen und Pressekontakte:
IBM
Dagmar Domke
Tel: +49 170 4808228
E-Mail: dagmar.domke@de.ibm.com
Weitere Informationen unter: http://www.ibm.com/analytics/us/en/Energy and Utilities
GreenCom
Klaus Müller
Tel: +49 152 264 820 75
E-Mail: klaus.mueller@greencom-networks.com
Weitere Informationen unter: https://www.greencom-networks.com/
icentic
Jelena Bjelajac
Tel: +41 78 843 82 77
E-Mail: jb@icentic.com
Weitere Informationen unter: http://icentic.com
Informationsnummer
IFXCCS201710-001
Pressefotos
-
Infineon, IBM, GreenCom Networks und icentic entwickeln gemeinsam anwendungsspezifische Lösungen, um die verschiedenen Energieerzeuger und Verbraucher sicher in das Stromnetz einzubinden. Der verbaute Sicherheitschip der OPTIGA Familie von Infineon hilft dabei, die verbundenen Geräte zu authentifizieren und Daten gesichert zu übertragen.OPTIGA_general
JPG | 1,94 mb | 5315 x 2951 px