Extrem rauscharme MEMS-Mikrofone von Infineon komplettieren Amazon AVS Entwicklungskit für Fernfeld-Anwendungen von XMOS

06.10.2017 | Market News

München, 6. Oktober 2017 – XMOS hat das Entwicklungskit VocalFusion 4-Mic für den Alexa Voice Service (AVS) für Fernfeld-Anwendungen von Amazon auf den Markt gebracht. Das Kit nutzt die sehr rauscharmen Mikrofone von Infineon und gewährleistet so höchste Leistung und Zuverlässigkeit. XMOS bietet das erste AVS-Entwicklungskit mit linearem Mikrofonarray für Fernfeld-Anwendungen an. Das vier Mikrofone umfassende Development Kit bietet eine kristallklare Sprachaufzeichnung auch in lauter Umgebung. Sprachbefehle werden damit selbst von der anderen Seite des Raums aus präzise erfasst und vom Cloud-basierten Spracherkennungssystem Alexa verarbeitet.

„Unser Kit kombiniert Hochleistungs-Mikrofone von Infineon mit XMOS-VocalFusion-Prozessoren“, sagte Mark Lippett, President und CEO von XMOS. „Das ermöglicht überzeugende Lösungen für die Spracherkennung im Fernfeld, die bisher nur schwer umzusetzen waren.“

Die Mikrofone von Infineon zeichnen sich aus durch ein sehr geringes Eigenrauschen (69 dB SNR). Beim Einsatz von mehreren Mikrofonen gleichzeitig weisen sie eine sehr geringe Toleranz bei Phase und Empfindlichkeit auf. Eine schnelle Signalumwandlung garantiert niedrige Latenzzeiten. Das ermöglicht eine hervorragende Trefferrate für Sprachaufzeichnung selbst aus größerer Distanz.

„Wir bringen die Prozessorleistung und das Know-how von XMOS bei Algorithmen und die Mikrofon-Hardware von Infineon zusammen“, sagte Dr. Roland Helm, Leiter des Geschäftsfelds Sensorik bei Infineon. „Das System eignet sich ideal für eine weitreichende Sprachinterface-Lösung für Anwendungen mit mehreren Mikrofonen. Damit erfüllen wir die Erwartungen selbst anspruchsvoller Endverbraucher.“

Im letzten Monat hatte Infineon ein strategisches Investment an XMOS bekanntgegeben. Beide Unternehmen eint, die Möglichkeiten der sprachgesteuerten Mensch-Maschine-Interaktion voranzutreiben und auf eine neue Ebene zu führen. Der Markt für Sprachschnittstellen ist dabei der erste Schritt in der Partnerschaft, die darauf abzielt, die Kommunikation zwischen Menschen und intelligenten Geräten in Zukunft so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Verfügbarkeit

Das VocalFusion 4-Mic Kit für Amazon AVS (XK-VF3000-L33-AVS) ist ab sofort erhältlich. Entwickler, OEMs und ODMs können es über Digi-Key unter www.digikey.com/xmos-avs beziehen.

Zusätzliche Information

Information über die Mikrofone ist erhältlich unter www.infineon.com/microphones.

Information zum Kit und über die XMOS Bauteile XVF3000 ist erhältlich unter www.xmos.com/vocalfusion-avs.

Informationsnummer

INFPMM201710-005

Pressefotos

  • Die Kombination der Prozessorleistung und des Know-how von XMOS bei Algorithmen mit der Mikrofon-Hardware von Infineon ergibt ein System, dass sich ideal für eine weitreichende Sprachinterface-Lösung für Anwendungen mit mehreren Mikrofonen eignet.
    Die Kombination der Prozessorleistung und des Know-how von XMOS bei Algorithmen mit der Mikrofon-Hardware von Infineon ergibt ein System, dass sich ideal für eine weitreichende Sprachinterface-Lösung für Anwendungen mit mehreren Mikrofonen eignet.
    XMOS016-first_Amazon_AVS_dev_kit

    JPG | 542 kb | 2400 x 1211 px