インフィニオンの髙SN比MEMSマイクロフォンがXMOS社のAmazon AVSファー フィールド開発キットをより完全な形に
2017年10月6日、ミュンヘン(ドイツ)
XMOS社は昨日、ファー フィールド(far-field) アプリケーション向けのAmazon Alexa Voice Service(AVS)を対象とする、VocalFusion 4- Mic Dev Kitの提供を開始しました。このキットには最高のパフォーマンスと信頼性のため、インフィニオンの髙SN比マイクロフォンが組み込まれています。XMOS社はファー フィールドアプリケーション向けに、リニアなマイクロフォンアレイを備えた初めてのAmazon AVS開発キットを提供しています。この4つのマイクロフォンを持つ開発キットは、騒音下においても極めて明瞭に音声をキャプチャできる能力を備えています。これにより部屋の反対側からのボイスコマンドも正確に取得し、Alexaのクラウドベースの音声認識システムによって処理することが可能となります。
XMOS社の社長兼CEOであるマーク リペット(Mark Lippett)氏は、次のように述べています。「インフィニオンの高性能マイクロフォンとXMOSのVocalFusionプロセッサーが組み合わさることにより、これまで困難だった、非常に魅力あるファー フィールド音声キャプチャーソリューションの開発が実現しました。」
インフィニオンのマイクロフォンは、極めて低い自己雑音(SN比69 dB)、各マイクロフォン間での位相と感度の優れたマッチング、およびレイテンシーを下げる高速な信号変換を特徴とし、ファー フィールドアプリケーションでの優れたヒット率と音声取得距離拡大を達成しています。
インフィニオンのセンサービジネスユニット責任者であるローランド ヘルム(Dr. Roland Helm)は、次のように述べています。「XMOS社の処理パワーおよびアルゴリズムに関するノウハウとインフィニオンのマイクロフォンハードウェアとの組み合わせは、複数のマイクロフォンを使ったファー フィールドアプリケーションのためのユーザーインターフェイスに最適です。これにより高度な要求を持つエンドユーザーからの期待にも応えることが可能になりました。」
独インフィニオンテクノロジーズは先月、次世代のマン マシンインタフェースを可能とするソリューション開発を目的とした、XMOS社への戦略的投資を発表しました。今回の音声インターフェイス市場への取り組みは、人とスマートデバイスとのコミュニケーションを可能な限りシームレスなものとすることを目指す、このパートナーシップの最初のステップとなるものです。
提供予定
VocalFusion 4-Mic Kit for Amazon AVS(XK-VF3000-L33-AVS)はデベロッパー、OEM、およびODM向けとして、すでにDigi-Key( www.digikey.com/xmos- avs)から提供が開始されています。
その他の資料
マイクロフォンの詳細については www.infineon.com/microphonesをご覧ください。
このキットとXMOS XVF3000デバイスの詳細については www.xmos.com/vocalfusion-avsをご覧ください。
Information Number
INFPMM201710-005j
Press Photos
-
The combination of XMOS processing power, algorithm know how and Infineon’s microphone hardware is a perfect fit for a far-field voice user interface solution for applications using multiple microphones.XMOS016-first_Amazon_AVS_dev_kit
JPG | 542 kb | 2400 x 1211 px