Neues 200-W-Entwicklungssystem: Kabellose Energie- und Datenübertragung kombinieren
München und Waldenburg – 19. März 2018 – Würth Elektronik eiSos und die Infineon Technologies AG bieten unter dem Namen 760308EMP-WPT-200W ein 200-W-Entwicklungssystem für Wireless Power Transfer an. Die Besonderheit des Entwicklungs-Kits: Die Verbindung zwischen Sender- und Empfängerspule kann neben der Energieübertragung auch zur Datenübertragung genutzt werden. Vorgestellt wird das System beim Wireless Power Congress am 21. und 22. März 2018 in Haar bei München.
Das Entwicklungs-Kit 760308EMP-WPT-200W besteht aus einem Netzteil, einer Sender- und einer Empfängereinheit und ist durch die Produkte von Würth Elektronik und Infineon (MOSFETS, Treiber, Mikrocontroller, Spannungsregler) eine innovative und leistungsstarke Systemlösung.
Die Senderseite besteht aus einer Vollbrücke und einem Resonanzkreis. Dieser wird gebildet aus der Serienschaltung von WPT-Spule und den Resonanzkondensatoren. Aufgrund der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom im Resonanzkreis arbeitet das System im ZVS Mode (Zero-Voltage-Switching). Daraus ergibt sich eine sehr hohe Effizienz des Gesamtsystems.
Auf der Empfängerseite wird ein Synchron-Gleichrichter mit nachfolgender Filterung und Siebung eingesetzt. Zusätzlich können durch AM-Modulation des Wechselfeldes zwischen Sender und Empfänger beliebige Daten von der Empfängerseite an die Senderseite übermittelt werden. Ein Anwendungsbeispiel: ein mobiles Gerät, das beim Aufladen Sensordaten an eine Basisstation übermittelt. Alle benötigten Daten zur Realisierung eines solchen proprietären Systems werden frei verfügbar zum Download angeboten.
Zum Beispiel für Medizintechnik und IoT
Cem Som, Division Manager Wireless Power Transfer bei Würth Elektronik eiSos, erklärt: „Schon seit Jahren bekommen wir von Kunden Anfragen, wie sie ihre Applikationen außerhalb des Qi-Standards mit höheren Leistungen betreiben können. Die Schaltung kann skaliert werden von 10 W bis hin zu mehreren kW. Die Ströme im Resonanzkreis sind sinusförmig, dies begünstigt das sehr gute EMV-Verhalten. Durch Änderung der Schaltfrequenz kann die Ausgangsspannung geändert werden und es können Daten vom Empfänger zum Sender übertragen werden. Wir wollen Applikationen bis zu einer Leistung von 200 W außerhalb des Qi-Standards adressieren. Typisch sind Anwendungen aus der Medizintechnik, Industrie 4.0, IoT und alle Bereiche mit rauer Umgebung.“ Cem Som stellt das Konzept hinter dem 200-W-WPT System auf dem Wireless Power Congress (22. März, 15:00 Uhr) in einem Vortrag vor: „200 W inductive wireless power transfer with integrated data communication“.
Um die unterschiedlichen Anforderungen kabelloser Energieübertragung zu adressieren, liefern Halbleiterbauelemente von Infineon einen idealen Mehrwert. „Durch unser breites Produktportfolio können wir als führender Halbleiterhersteller einen großen Anteil bei der Entwicklung von effizienten und innovativen Wireless-Power-Lösungen beitragen“, sagte Verena Lackner, Global Application Marketing für Wireless Charging bei Infineon. „Kabelloses Laden ist ein Schwerpunktthema für Infineon und gemeinsam mit Würth Elektronik können wir mit dieser Systemlösung Kunden bei verschiedenen Design-Herausforderungen effektiv unterstützen.“
Verfügbarkeit
Das 200-W-WPT ist ab Q3/2018 erhältlich.
Über die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl. Das Produktprogramm umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Power Module, LEDs, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Wireless-Power-Spulen, Schalter, Verbindungstechnik und Sicherungshalter. Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG bildet gemeinsam mit ihren spezialisierten Schwesterunternehmen die Würth Elektronik eiSos Gruppe.
Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe
Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG (Fokus: Standardbauelemente), Würth Elektronik iBE GmbH (Fokus: kundenspezifische passive Bauelemente für Automotive), Wurth Electronics Midcom Inc. (Fokus: kundenspezifische induktive Bauelemente), Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Fokus: kundenspezifische Steckverbinder), AMBER wireless GmbH (Fokus: Lösungen zur drahtlosen Datenübertragung) und IQD Frequency Products Ltd (Fokus: frequenzgebende Bauteile) bilden die Würth Elektronik eiSos Gruppe. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 6 700 Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen Umsatz von ca. 653 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv.
Durch die Technologiepartnerschaft mit dem Formel-E-Team Audi Sport ABT Schaeffler und die Unterstützung der Formel-E-Rennserie zeigt die Unternehmensgruppe ihre Innovationsstärke im Bereich eMobility (www.we-speed-up-the-future.com). Auch andere globale Wachstumsmärkte wie Energy Harvesting, Internet of Things und Wireless Communication werden mit innovativen Produkten adressiert.
Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer für Montage- und Befestigungstechnik.
Weitere Informationen unter www.we-online.de
Pressekontakt:
HighTech communications GmbH
Brigitte Basilio
Brunhamstraße 21
81249 München
Telefon: +49 89 500778-20
Telefax: +49 89 500778-77
E-Mail: b.basilio@htcm.de
Informationsnummer
INFPMM201803-042
Pressefotos
-
200-W-WPT ist ein 200-W-Entwicklungssystem für Wireless Power Transfer von Infineon und Würth Elektronik eiSos. (Bildquelle: Infineon Technologies AG)Entwicklungskit
JPG | 699 kb | 2126 x 1594 px
-
Cem Som, Division Manager Wireless Power Transfer, Würth Elektronik eiSos (Bildquelle: Würth Elektronik eiSos)Cem_Som_Wuerth
JPG | 630 kb | 1417 x 2126 px
-
Verena Lackner, Global Application Marketing für Wireless Charging, Infineon (Bildquelle: Infineon Technologies AG)Verena_Lackner_IFX
JPG | 179 kb | 817 x 860 px