Gute Unternehmenszahlen ermöglichen erneut höhere Ausschüttung an die Aktionäre: Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,20 Euro je Aktie

18.02.2016 | Wirtschaftspresse

München, 18. Februar 2016 – Auf der 16. ordentlichen Hauptversammlung sind die Aktionäre der Infineon Technologies AG dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt: Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie. Gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht das einer Erhöhung um gut 10 Prozent. Insgesamt fließen damit fast 225 Millionen Euro an die Aktionäre, die auf diesem Weg am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. Auch alle weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen. So wurden der Vorstand mit 99,9 und der Aufsichtsrat mit 97,8 Prozent der Stimmen entlastet.

Rund 3.100 Teilnehmer besuchten heute das Aktionärstreffen im Internationalen Congress Center München. Insgesamt vertreten waren 65,62 Prozent des Aktienkapitals von Infineon.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2016 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, finden Sie unter www.infineon.com/hv.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon

Informationsnummer

INFXX201602-028