堅調な業績を受け、今年も株主への配当金の増額を決定、インフィニオン年次株主総会で一株当り0.20ユーロの配当金を承認
2016年2月18日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、第16回年次株主総会を開催し、一株当り0.20ユーロの配当金の支払いを取締役会と監査役会による純利益の配分案として承認しました。これは、前会計年度との比較で10%以上の増額となります。この結果、株主には総額2億2,500万ユーロの支払いが行われ、株主も同社の成功を共有することになります。取締役会および監査役会によるその他の議案はいずれも、大多数の賛成で承認されました。取締役会の決議は99.9%の賛成で、監査役会の決議は97.8%の賛成で承認されました。
ミュンヘンの国際会議センターで本日行われた株主総会には、約3,100人が参加しました。参加者全員のインフィニオンの株主資本に占める割合は、65.62%となります。
個々の議題の投票結果を含む、インフィニオンの2016年年次株主総会についての詳細は、 www.infineon.com/agmをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2015会計年度(9 月決算)の売上高は58億ユーロ、従業員は世界全体で約3万5,400人。2015年1月に、売上高11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)、従業員約4,200人の米国インターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFXX201602-028