Infineon vernetzt autonome Fahrzeuge als Mitglied der 5G Automotive Association
München und Berlin, 12. April 2017 – Das selbstständig fahrende Auto ist nur möglich mit verlässlicher Kommunikationsinfrastruktur und stabiler Mobilfunkverbindung. Voraussetzung hierfür ist 5G, der Mobilfunkstandard der nächsten Generation. Die Infineon Technologies AG trägt dazu bei, den 5G-Standard ins Auto zu bringen und ist der 5G Automotive Association e. V. (5GAA) beigetreten. 5GAA arbeitet an der Einführung neuer Kommunikationslösungen für das vernetzte und vollautomatisierte Fahren sowie an intelligenten Transportsystemen. Infineon liefert die Schlüsseltechnologien für 5G, für das autonome Auto und die Elektromobilität als eines der weltweit führenden Halbleiterunternehmen für die Automobilelektronik, für Mobilinfrastruktur und Datensicherheit.
„Sichere Kommunikation praktisch ohne Zeitverzögerung ist eine entscheidende Voraussetzung für den Durchbruch des autonomen Fahrens“, sagte Peter Schiefer, President der Automotive Division bei Infineon. „In enger Zusammenarbeit mit Auto- und IT-Branche unterstützt Infineon die Kommunikationslösungen für das selbstfahrende Auto mit modernsten Halbleitern sowie mit System- und Sicherheitsexpertise.“
„Wir freuen uns über den Beitritt von Infineon in die 5GAA“, sagte Dino Flore, Geschäftsführer der 5GAA. „Die Chipkompetenz von Infineon für Autoelektronik, Datensicherheit und Mobilkommunikation ist eine echte Bereicherung für die 5GAA.“
5G: Hundert Mal schneller als 4G
Im Vergleich zum Vorgänger ist der 5G-Standard 100-mal schneller und kann 1000-mal mehr Daten in nahezu Echtzeit übertragen. Dieser verbesserte mobile Breitbandzugang mit Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten erfordert fortschrittliche Halbleiterlösungen. Infineon bietet hierfür Hochfrequenz-Komponenten, die Daten empfangen, verstärken und übertragen sowie Komponenten für die Antennenabstimmung. Neben dem industrieweit breitesten Produktportfolio für die Automobilelektronik, liefert Infineon Sicherheitschips, die die Datenkommunikation innerhalb eines Fahrzeugs und mit der Außenwelt absichern.
Infineon unterstützt weltweite Standardisierung in führenden Verbänden
Internationale Standardisierung ist eine wichtige Voraussetzung für den Markterfolg neuer Technologien und ihrer Anwendungen, wie Internet der Dinge oder autonomes Fahren. Damit autonomes und elektrisches Fahren schnell Wirklichkeit wird, engagiert sich Infineon mit großen Automobilherstellern in allen relevanten Industrieverbänden. Infineon ist Mitglied im Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) und in der GSM Association (GSMA), dem weltweit führenden Industrieverband der Mobilfunkbranche. An der Standardisierung der Elektromobilität arbeitet Infineon zusammen mit der weltweit tätigen Organisation Charging Interface Initiative e. V. (CharIN), die die Entwicklung, Etablierung und Förderung eines globalen Standards für die Ladeinfrastruktur aller Arten batteriebetriebener Elektrofahrzeuge zum Ziel hat.
Über die 5G Automotive Association
Die 5GAA wurde am 27 September 2016 gegründet. Gründungsmitglieder sind die AUDI AG, die BMW Group, die Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia und Qualcomm Incorporated. Weitere Information sind erhältlich unter www.5gaa.org
Weitere Informationen
Informationen zu Halbeiterlösungen von Infineon für die Automobilelektronik sind erhältlich unter www.infineon.com/car-security und www.infineon.com/automotive.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit mehr als 36.000 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFATV201704-047
Pressefotos
-
Die 5G Automotive Association (5GAA) arbeitet unter anderem an der Einführung neuer Kommunikationslösungen für das vernetzte und vollautomatisierte Fahren.5GAA_Logo
JPG | 186 kb | 2126 x 709 px
-
Peter Schiefer, President der Automotive Division der Infineon Technologies AG: „In enger Zusammenarbeit mit Auto- und IT-Branche unterstützt Infineon die Kommunikationslösungen für das selbstfahrende Auto mit modernsten Halbleitern sowie mit System- und Sicherheitsexpertise.“Peter_Schiefer
JPG | 491 kb | 1022 x 1535 px