インフィニオン、5Gオートモーティブ アソシエーションに加盟、コネクテッド化された自動運転の実用化に貢献
2017年4月12日、ミュンヘン/ベルリン(ドイツ)
自動運転車両の実現には、信頼できる通信インフラと安定したモバイル通信接続が必要です。そのためには、次世代モバイル通信規格が不可欠です。インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、5G規格の推進に貢献するべく、 5Gオートモーティブ アソシエーション(5G Automotive Association、略称 5GAA)に加盟しました。5GAAは、コネクテッド化された自動運転車両とインテリジェントな輸送システムを実現する新しい通信ソリューションの開発に取り組んでいます。インフィニオンは、 自動車エレクトロニクス、 携帯電話インフラ、 データセキュリティの半導体世界大手として、 5G、 自動運転車両、そして エレクトロモビリティに欠かせない主要技術を提供します。
インフィニオンのオートモーティブ事業部プレジデントであるピーター シーファー(Peter Schiefer)は、次のように述べています。「自動運転を実現するには、リアルタイム、かつ安全な通信が必須要件です。インフィニオンは、自動車業界やIT業界との緊密な協力のもと、最先端の半導体、システムやセキュリティに関する専門技術を提供し、自動運転車両の通信ソリューションをサポートします」
5GAA事務局長のディノ フロール(Dino Flore)氏は、次のようにコメントしています。「インフィニオンが5GAAに加盟したことを嬉しく思っています。自動車エレクトロニクス、データセキュリティ、モバイル通信向けのチップに関するインフィニオンの専門技術は、5GAAに大きく寄与してくれるものです」
5G :4Gより100倍速い
5Gは、現行の4Gインフラと比較した場合、100倍速く、1000倍のデータをリアルタイムで伝送することができます。一方、マルチギガビットという高速なモバイルブロードバンドアクセスを実現するには、高度な半導体ソリューションが必要になります。インフィニオンは、データを受信、増幅、送信する高周波コンポーネントの他、アンテナのチューニングとスイッチングに使用するコンポーネントを提供しています。また、業界で最も幅広い自動車エレクトロニクス向けのポートフォリオを有するだけでなく、車内外のデータ通信を保護するセキュリティチップも提供しています。
自動運転車両の実現を加速する5Gの国際標準化
IoTや自動運転のような新しい技術やアプリケーションが広く普及するには、その国際標準化が不可欠です。インフィニオンは、すべての関連業界団体に加盟しており、大手自動車メーカーと共同で自動運転車両および電気自動車の早期実用化を目指しています。インフィニオンは、 ドイツ自動車工業会(VDA)とモバイル通信事業者の国際的な業界団体である GSMアソシエーション(GSMA)の会員です。また、バッテリー駆動のあらゆる電気自動車が使用できる充電システムの開発、国際規格化、促進に取り組んでいる チャージング・インターフェース・イニシアチブ(CharIN)にも参画しています。
5G オートモーティブ・アソシエーションについて
5Gオートモーティブ・アソシエーションは、アウディ、BMWグループ、ダイムラー、エリクソン、ファーウェイ、インテル、ノキア、クアルコムによって2016年9月27日に創設されました。詳細は、 www.5gaa.orgをご覧ください。
詳細情報
インフィニオンの自動車向け製品に関する詳しい情報は、次のサイトをご覧ください。
www.infineon.com/car-security(英語)および http://www.infineon.com/automotive/
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFATV201704-047
Press Photos
-
Among other things, the 5G Automotive Association (5GAA) works on the introduction of new communication solutions as connected automated driving.5GAA_Logo
JPG | 186 kb | 2126 x 709 px
-
Peter Schiefer, President of the Automotive division at Infineon Technologies AG: “In close cooperation with the car industry and IT, Infineon supports the communication solutions for the automated car with its cutting-edge semiconductors and with system and security expertise.”Peter_Schiefer
JPG | 491 kb | 1022 x 1535 px