Infineon erhält Qualitätspreis von Toyota

26.04.2017 | Wirtschaftspresse

München und Tokio, Japan, 26. April 2017 – Der japanische Automobilhersteller Toyota hat die Infineon Technologies AG heute mit seinem ‚Best Quality Award‘ ausgezeichnet. Yasuaki Mori, Präsident von Infineon Technologies in Japan, nahm den Preis während eines Festakts entgegen. „Mit Chips in Null-Fehler-Qualität für die fahrzeuginterne Kommunikation unterstützt Infineon die Megatrends autonomes Fahren, Elektromobilität, Konnektivität und Sicherheit“, sagte Mori. Der ‚Best Quality Award‘ wird nur an solche Unternehmen verliehen, die während drei Jahren in Folge kein einziges fehlerhaftes Produkt lieferten. Infineon erhielt die Auszeichnung für CAN-Transceiver.

Infineon beliefert Toyotas Hirose-Werk seit mehr als 15 Jahren mit CAN-Transceivern. Es ist bereits das neunte Mal, dass Infineon für deren Produktqualität ausgezeichnet wurde. „Die Auszeichnung mit dem ‚Best Quality Award‘ durch Toyotas Hirose-Werk ehrt uns sehr“, sagte Mori. „Als eines der weltweit führenden Halbleiterunternehmen für die Automobilbranche sind wir deren hohen Qualitätsanforderungen verpflichtet.“

CAN-Transceiver sind wesentlich für den Datenaustausch im Fahrzeug

Im Fahrzeug kommunizieren heute etwa 60 Steuergeräte miteinander über das Controller Area Network (CAN). CAN-Transceiver senden und empfangen Daten und sind für die Datenkommunikation unverzichtbar. Sie ermöglichen den Datenaustausch zwischen den Steuergeräten für den Antriebsstrang, für Komfortanwendungen und Fahrsicherheit. Durch mehr Komfort und Automatisierung steigt der Kommunikationsbedarf im Fahrzeug kontinuierlich an. Zudem werden mehr Steuergeräte verbaut, die immer komplexere Aufgaben übernehmen. Im Durchschnitt hat heute jedes Fahrzeug 17 CAN-Transceiver. In fünf Jahren werden es mehr als 20 CAN-Transceiver sein.

CAN-Lösungen von Infineon

Weltweit ist Infineon der zweitgrößte Hersteller von Transceivern für Automobilanwendungen. Das Produktportfolio ist umfangreich. Es deckt unterschiedliche Bussegmente ab wie CAN FD, CAN mit Partial Networking, High-Speed-CAN, LIN und FlexRay. Für die neue Protokoll-Variante CAN FD mit 5 Mbit/s bietet Infineon neben den TLE925x-Transceivern gemäß ISO11898-2:2016 auch die passenden System-Basis-Chips der Multi-CAN Power-SBC-Familie TLE9278. Die Multicore-Mikrocontroller TC3xx der Familie AURIX™ haben bis zu 12 CAN-FD-Kanäle gemäß ISO 11898-1:2015. 

Weitere Informationen über Chips von Infineon für die Automobilindustrie sind erhältlich unter www.infineon.com/automotive und www.infineon.com/transceivers.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit mehr als 36.000 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon

Informationsnummer

INFATV201704-048

Pressefotos

  • Yasuaki Mori, Präsident von Infineon Technologies Japan: „Mit Chips in Null-Fehler-Qualität für die fahrzeuginterne Kommunikation unterstützt Infineon die Megatrends autonomes Fahren, Elektromobilität, Konnektivität und Sicherheit.“
    Yasuaki Mori, Präsident von Infineon Technologies Japan: „Mit Chips in Null-Fehler-Qualität für die fahrzeuginterne Kommunikation unterstützt Infineon die Megatrends autonomes Fahren, Elektromobilität, Konnektivität und Sicherheit.“
    Mori-Yasuaki

    JPG | 598 kb | 1554 x 2126 px