Q1 GJ 2020: Umsatzrückgang im Rahmen der Erwartungen, positive Entwicklung der Segmentergebnis-Marge, Kostensenkungsmaßnahmen greifen, Ausblick für Geschäftsjahr 2020 wird bestätigt

05.02.2020 | Quartalsergebnisse

Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.

  • Q1 GJ 2020: Umsatz 1.916 Millionen Euro, Segmentergebnis 297 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 15,5 Prozent
  • Ausblick GJ 2020: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,13 wird weiterhin ein Umsatzwachstum von 5 Prozent plus oder minus 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr mit einer Segmentergebnis-Marge von etwa 16 Prozent im Mittelpunkt der Umsatzspanne prognostiziert. Die geplanten Investitionen werden rund 1,3 Milliarden Euro betragen. Der Free-Cash-Flow soll einen Wert zwischen 500 und 700 Millionen Euro erreichen
  • Ausblick Q2 GJ 2020: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,13 wird ein Umsatzanstieg von 5 Prozent plus oder minus 2 Prozent­punkte gegenüber dem Vorquartal erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird voraussichtlich etwa 14 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne betragen
  • Cypress-Akquisition: Mit Vollzug der Transaktion wird gegen Ende dieses beziehungsweise Anfang des nächsten Kalenderquartals gerechnet

Neubiberg, 5. Februar 2020 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 bekannt.

„Unser gut diversifiziertes Geschäft präsentiert sich zu Jahresbeginn robust. Unter schwierigen Bedingungen ist der Umsatz wie erwartet zurückgegangen. Unsere Kostensenkungsmaßnahmen beginnen zu greifen. Dank ihnen sowie aufgrund mehrerer Sondereffekte fiel das Segmentergebnis etwas besser als erwartet aus“, sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. „Die Nachfrage nach der neuesten Generation unserer Siliziummikrofone entwickelt sich sehr dynamisch. In einzelnen Bereichen wie dem Server-Geschäft sehen wir Anzeichen der Besserung. In Summe rechnen wir weiterhin nicht vor der zweiten Hälfte unseres Geschäftsjahres mit einer breiten Erholung der Nachfrage. Unsere langfristigen Wachstumstreiber sind intakt und wir tragen entscheidend zur Mobilitäts- und Energiewende bei.“

Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.

Informationsnummer

INFXX202002-025

Pressefotos

  • Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG
    Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG
    Dr_Reinhard_Ploss_01

    JPG | 328 kb | 2126 x 1417 px

Download-Service