Grüne Mobilität: CoolSiC™-Leistungsmodul von Infineon reduziert den Energieverbrauch von Straßenbahnen um zehn Prozent
München – 14. Februar 2022 – Der weltweite Trend zur schrittweisen Abschaffung fossiler Energieträger hat herausfordernde Folgen für zahlreiche Branchen, darunter auch das Transportwesen. Der Trend zur grünen Mobilität sieht beispielsweise die Verringerung von Kurzstreckenflügen im Inland sowie weniger Reisen mit dem Auto vor, was wiederum das Wachstum des Schienenverkehrs begünstigen wird. Staatliche Maßnahmen im Rahmen der Dekarbonisierung unterstützen diese Entwicklung: In Europa sind unterschiedliche Förderprogramme in Milliardenhöhe für den Schienenverkehr geplant. Auch dort stehen Veränderungen an, denn Diesellokomotiven und -triebwagen sollen Schritt für Schritt durch umweltfreundliche, elektrische Lösungen ersetzt werden.
Angesichts der kommenden Anforderungen der grünen Mobilität müssen jedoch neue Technologien entwickelt werden, wobei insbesondere die Steigerung der Energieeffizienz ein zentrales Ziel ist. Um diese Entwicklung zu adressieren, wird die Infineon Technologies AG Leistungshalbleiter mit CoolSiC™ MOSFET und .XT-Technologie im XHP™ 2-Gehäuse auf den Markt bringen – zugeschnitten auf die Anforderungen des Zugverkehrs.
Halbleiterlösungen für leisere Straßenbahnen
Bei einem gemeinsamen Feldtest der Siemens Mobility und der Stadtwerke München (SWM) konnte sich das XHP 2-Leistungsmodul von Infineon bereits beweisen: In München wurde eine Avenio-Straßenbahn mit diesen Leistungsmodulen ausgestattet und ein Jahr lang im Fahrgastbetrieb getestet, wobei rund 65.000 km zurückgelegt wurden. Siemens Mobility gab hierzu bekannt, dass mit dem Einsatz von Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) der Energiebedarf von Straßenbahnen um zehn Prozent gesenkt werden konnte. Gleichzeitig war es möglich, Motorengeräusche im Fahrbetrieb deutlich zu reduzieren.
„Innovative Halbleiterlösungen für die Bahntechnik sind ein wichtiger Treiber für grüne Mobilität. Der erfolgreiche Feldtest in einer Straßenbahn in München belegt, welche Vorteile die SiC-Technologie für Hersteller, Bahnbetreiber und Anrainer bietet“, sagt Dr. Peter Wawer, Präsident der Industrial Power Control Division von Infineon. Die Tests fanden im Rahmen des europäischen Entwicklungs- und Forschungsprojektes PINTA statt und sind Teil der umfangreichen europäischen Forschungs- und Innovationsinitiative Shift2Rail[1], bei der durch gezielte Investitionen ein zukunftsfähiges europäisches Eisenbahnsystem geschaffen werden soll.
Höhere Energieeffizienz dank Siliziumkarbid
Die Implementierung von SiC in Leistungsmodule für Zugantriebssysteme ist jedoch eine große Herausforderung: Neben einem effizienten und sehr robusten SiC-Chip sind Gehäuse erforderlich, die hohe Schaltgeschwindigkeiten erlauben, sowie Verbindungstechnologien, die eine lange Lebensdauer ermöglichen. Genau diese Eigenschaften bietet das Leistungsmodul von Infineon: Da Züge häufig beschleunigen und abbremsen, sind die Leistungszyklen für Halbleiter in Bahnanwendungen sehr anspruchsvoll. Die damit verbundenen ständigen Temperaturschwankungen belasten die Verbindungstechnik. Abhilfe schafft die .XT-Technologie von Infineon. Die Technologie verbessert die Lebensdauer bei Leistungszyklen erheblich und wird seit Jahren erfolgreich in ähnlich herausfordernden Anwendungen wie Windkraftanlagen eingesetzt.
Im XHP 2-Leistungsmodul von Infineon ermöglichen CoolSiC-MOSFET-Chips niedrige Wandlungsverluste bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Sie sind die Basis für hohe Energieeffizienz und kommen bereits heute in vielen Anwendungen, beispielsweise Photovoltaikanlagen, zum Einsatz. Das XHP 2-Gehäuse von Infineon zeichnet sich durch eine geringe Streuinduktivität, ein symmetrisches und skalierbares Design sowie hohe Stromtragfähigkeit aus. Damit ist das Gehäuse ideal für SiC geeignet.
So sorgen Siliziumkarbid MOSFETs neben den etablierten Anwendungsbereichen Photovoltaik und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge jetzt auch im Bereich der schienengebundenen Fahrzeuge für deutlich mehr Energieeffizienz.
Infineon führt am 31. März 2022 das “Industrial Wide-Bandgap Developer Forum” für Design- und Entwicklungsingenieure als virtuelle Veranstaltung durch. Im Rahmen der Veranstaltung wird Stefan Schönewolf von der Siemens Mobility GmbH über SiC in Schienenfahrzeugen referieren. Interessierte Personen können sich hier kostenfrei zur Veranstaltung anmelden.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
[1] Dieses Projekt wurde vom Shift2Rail Joint Undertaking (JU) im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 826054 finanziert. Das JU erhält Unterstützung vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union und den Shift2Rail JU-Mitgliedern außerhalb der Union.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFIPC202202-049
Pressefotos
-
Im XHP™ 2-Leistungsmodul von Infineon ermöglichen CoolSiC™-MOSFET-Chips auf Basis von Siliziumkarbid niedrige Wandlungsverluste bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Sie sind die Basis für hohe Energieeffizienz und kommen bereits heute in vielen Anwendungen, beispielsweise Photovoltaikanlagen, zum Einsatz.CoolSic_streetcar
JPG | 295 kb | 836 x 628 px
-
Im XHP™ 2-Leistungsmodul von Infineon ermöglichen CoolSiC™-MOSFET-Chips auf Basis von Siliziumkarbid niedrige Wandlungsverluste bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Sie sind die Basis für hohe Energieeffizienz und kommen bereits heute in vielen Anwendungen, beispielsweise Photovoltaikanlagen, zum Einsatz.XHP2_CoolSiC_XT
JPG | 226 kb | 1500 x 1125 px