62mmパッケージ採用の新モジュールで電力密度を向上
2017年3月10日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、62mm IGBTモジュールの製品ラインアップを拡張すると発表しました。新しく導入するパワーモジュールは、パッケージサイズを拡大することなく電力密度の向上への高まる需要に応えます。これは実績ある62mmパッケージ上でチップ面積を広げ、改良型のDCB基板を用いることで実現しました。パワーモジュールは阻止電圧1200V品では各種駆動装置や太陽光発電用インバータ、無停電電源装置(UPS)が、1700V品では中電力駆動装置が一般的な用途となっています。
当社の62mmモジュールは、1200V品で最大定格電流が600Aに達しています。1700V品の最大定格電流は500Aであり、この定格においてインフィニオンは業界トップの座にあります。パッケージにはベースプレートが装備されており、サイズは業界標準に対応しています。そのため、既存の設計に容易に組み込むことができ、たとえば駆動装置に使用した場合には出力電力を20%向上できます。この製品ポートフォリオは、堅牢性と信頼性の高い、実績ある技術であるIGBT4を採用しています。
新しいパワーモジュールは、3レベルトポロジー(NPC2)の設定が可能な「コモンエミッタ」構成でも2品種取り揃えています。これは電力需要が高い太陽光発電やUSPの用途で効率的な使用を可能にします。
出荷状況について
新製品の62mmパワーモジュールはすでに量産を開始しており、サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)塗布品もご利用いただけます。また、新しい62mmモジュールの関連製品として、インフィニオンでははんだ接合技術を使った34mmおよび50mmパッケージを採用した入力整流器用サイリスタ/ダイオードモジュールの新製品も提供しています。IGBTモジュールについての詳細は、 www.infineon.com/new62mm をご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFIPC201703-038
Press Photos
-
The 62 mm package corresponds to the industrial standard and can therefore easily be integrated into existing designs. When applied for drives, it delivers 20 percent more output power in the same footprint.62_mm_power_module
PNG | 359 kb | 2126 x 1417 px