インフィニオンの新しいIFX007T - 産業および消費者向け用途に適した使いやすい高出力モータードライバー
2018年11月9日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは産業向けにIFX007T NovalithIC™モータードライバーの提供を開始します。スマート・ハーフブリッジのIFX007Tはpチャネル・ハイサイドMOSFET、nチャネル・ローサイドMOSFET、およびドライバーICをひとつのパッケージに組み込み、ブラシ付きとブラシレスの両方のモーターを駆動するために、使いやすく効率的なシステム開発を可能にします。あとはマイクロコントローラーと電源さえあれば、モーター駆動のために他に必要なものはありません。
インフィニオンは長年にわたり、車載用途にこの独自のNovalithICによるアプローチを追求してきました。IFX007Tにより産業分野のお客様にもこの経験を提供できるようになりました。このデバイスはJESD47Iに基づいた認定を受けており、入力電圧40 V、ピーク電流55 Aまでのモーター駆動にご使用頂けます。その幅広い用途にはポンプ、ヘルスケア、家庭および園芸用機器、ならびに産業オートメーションやファンなど様々なものが含まれます。
この一体型ソリューションの利点は「使いやすさ」です。このことはお客様の製造工程で明らかになります。基板レイアウトや製造関連への取り組みが軽減され、また同時に浮遊インダクタンスや外付け部品点数を削減できます。また、フルブリッジの制御は3つのマイクロコントローラーI/O端子だけで実現できます。
IFX007Tは過熱保護機能や貫通電流防止機能などの保護機能を搭載しています。また、フルブリッジを構成する場合2つのハーフブリッジによりロジックの冗長性が得られます。ですので、片方のデバイスに障害が発生した場合でも他方のデバイスによりモーターを停止することができます。
もうひとつの利点は「モーター制御に対する柔軟性」です。IFX007Tはハーフブリッジ、フルブリッジ、そして3相モーターの駆動にご使用頂けます。さらにモーターのスピードは25 kHzまでのパルス幅変調(PWM)により調整することができます。また、アクティブ・フリーホイールはハイサイドまたはローサイドどちらでも可能です。さらに、スルーレートを調整することができるため、電磁放射ノイズを低減できます。
供給状況
IFX007Tはすでに供給可能です。詳細については https://www.infineon.com/novalithic をご覧ください。
Information Number
INFATV201811-013j
Press Photos
-
The new Infineon NovalithIC™ IFX007T is an easy-to-use high power motor driver qualified for industrial and consumer applications.NovalithIC_IFX007T
JPG | 718 kb | 1854 x 2126 px