XDPL8221:先進的、スマートでコネクテッドなLEDドライバのためのデバイス

2019/03/19 | マーケットニュース

2019年3月12日、ミュンヘン(ドイツ) 

スマート 照明とIoT(モノのインターネット)の出現により、新世代 LEDドライバが求められています。インフィニオン テクノロジーズはXDP TM LEDシリーズの新製品として、先進的機能を備え、コスト効率に優れたデュアルステージLEDドライバXDPL8221を発表しました。このデバイスは、通信インターフェイスに、疑似共振PFCおよび疑似共振フライバックコントローラと1次側レギュレーションを組み合わせたものです。分かりやすい(標準的な、または高度な)保護機能があるため、数多くの仕様条件下において、安全、高信頼性、堅牢なLEDドライバの動作が保証されます。新しいドライバICは、カリフォルニア州アナハイムで開催される展示会APEC 2019にて展示されます。 

XDPL8221は、定電圧、定電流、および出力の制限などパラメータとして設定できます。多機能かつ高性能なLEDドライバを実現しました。 

XDPL8221の性能により、効率的なデバイスの設計が可能になりました。定格入力電圧がAC、DCそれぞれAC100V〜277V、DC127V〜430Vの電圧範囲で、全ての機能に対応します。内蔵デジタル制御機能が、実際の状況に応じて最良の動作モードを選択します。また疑似共振、不連続導通、アクティブバーストモードの間で切り換えることが可能です。 

XDPL8221 UARTインターフェイスとコマンドセットにより、デバイス機能を制御すると共にステータス情報を取得することができるため、リアルタイムデータが数値としてやり取りされます。データは監視やその他のローカルな制御機能に使用できます。 

LEDドライバICはフリッカーを1%未満に抑えたフリッカフリーでありながら、電流を高精度に制御することが可能です。また低スタンバイ電力(ドライバの設計により100mW未満)により、消灯する際もdim-to-off機能によりデバイスをスタンバイモードに維持します。 

少ない部品点数(BOM)と優れた柔軟性により、システム全体のコストが最小限に抑えられます。XDPL8221はDSO-16パッケージに収められており、また幅広いサポートツールによりデザインインが容易になっています。設計を迅速化でき、製品発売までの期間を短縮できます。 

出荷状況

この新しいXDPL8221は現在供給中です。詳細については www.infineon.com/xdpl8221をご覧ください。 

インフィニオンがAPEC 2019に出展

インフィニオンはAPEC 2019 Exhibition & Conference(米国カリフォルニア州アナハイム、3月17〜21日)のブース#711で展示を行っています。暮らしをより便利に、安全に、エコにする再生可能エネルギー、家庭電化製品、および産業用途から、消費者向けの効率的な電力変換、高性能サーバ、および通信までに至る、パワーマネジメント分野でのインフィニオンの最新イノベーションをご覧ください。展示詳細については www.infineon.com/apecをご覧ください。

 

Information Number

INFPMM201903-046j

Press Photos

  • The XDPL8221 driver IC supports full functionality for both AC and DC input in the nominal input voltage range of 100 VAC to 277 VAC or 127 VDC to 430 VDC.
    The XDPL8221 driver IC supports full functionality for both AC and DC input in the nominal input voltage range of 100 VAC to 277 VAC or 127 VDC to 430 VDC.
    XDPL8221_DSO-16-10

    JPG | 698 kb | 2126 x 1704 px