電気自動車のバッテリーマネジメントシステム向けの、新たなセンシングとバランシングIC
2020年6月25日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、新しいセンシングおよびバランシングICである TLE9012AQUを投入し、 バッテリーマネジメントシステム向け製品の拡大を図ります。 ハイブリッド車および電気自動車のバッテリー用に特別に設計された本デバイスは、他のアプリケーションに対する適合性も有しています。最大12個のバッテリーセルの電圧を、全温度範囲および全電圧範囲で、オペレーティングライフサイクル全体にわたり、±5.8mVの高い精度で計測します。また、最大5つの外部温度センサをサポートし、統合セルバランシング機能を搭載、通信用にiso-UARTインターフェースを内蔵しています。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)は、電気自動車の航続可能距離の伸長や、バッテリーの早期劣化の防止など、バッテリー容量の最適利用に貢献します。バッテリーの充電状態と正常性を正確に把握し、航続可能距離とバッテリーの残り寿命を計算します。TLE9012AQUは、必要な計測データを提供し、セルバランシング機能で充電状態の均等化を図ります。何よりも、このICは、最も劣化の早いセルの状態に合わせてバッテリーの総使用可能容量が制限されるのを防止します。
インフィニオンの新しいセンシングおよびバランシングICは、プログラム可能なノイズフィルターを備えており、干渉信号が計測結果へ与える影響を最小化します。さらに、計測はすべてのセルで同時に行われるため、一時的な干渉要因に左右されることなく、安定した計測結果を提供することが可能です。統合圧力センサと拡張温度補償を備えた補償アルゴリズムは、計測の長期安定性を保証します。
本デバイスは、各チャネルに1つずつ配置したチップ上に、12個のバランシングスイッチを統合して、セルバランシングを実現しています。スイッチは、150mAまでの電流に対応しています。本デバイスは外部スイッチもサポートしており、より高度な電流バランシングが可能です。さらに、セルバランシング機能は、最大32時間の所定時間の経過後、またはセルが所定の電圧に達した時に、マイクロコントローラからの信号を受けずに停止するよう、プログラムすることが可能です。この機能により、マイクロコントローラがスリープモードに切り替わり、エネルギー消費を抑えることができます。
12のチャネルを備えるTLE9012AQUは、12個のセルから成るバッテリーモジュールに特に適しています。この場合、モジュールごとに1つのデバイスが必要となります。これらのモジュール間およびマイクロコントローラとのデータ交換用のiso-UARTインターフェースは、電圧分離を容易にし、データの完全性を保証します。通信機能は、20超のシリアル接続デバイスとリングトポロジをサポートしています。これにより、単一のデバイスに障害が発生した場合でも、通信チェーンは切断されず、システムは機能し続けます。
供給状況
インフィニオンは、TLE9012AQUに加え、対応する iso-UARTトランシーバーコンポーネント(TLE9015QU)を発売します。両デバイスとも、2020年7月に入手可能となる予定です。詳細については、 www.infineon.com/battery-management-ics をご覧ください。
バーチャル PCIM 2020 ブース
インフィニオンは今年、完全バーチャルでPCIM 2020に出展します。ご来場者はこれまで同様、製品のイノベーションやアプリケーションソリューションに関する総合的な理解を深めることができます。シリコン、シリコンカーバイド(CoolSiC™)、ガリウムナイトライド(CoolGaN™)の各技術を含む幅広いパワー半導体の製品群により、引き続き業界の基準を打ち立てていきます。PCIMは、2020年7月1日に開始予定です。ご登録は、 こちらをクリックしてください。
Information Number
INFATV202006-075j
Press Photos
-
TLE9012AQU is a new 12-channel BMS IC designed for battery systems in hybrid and electric vehiclesInfineon-BMS-IC-TLE9012AQU
JPG | 612 kb | 2126 x 1536 px
-
TLE9015QU is an iso-UART transceiver device matching Infineon’s new BMS-IC for hybrid and electric vehiclesInfineon-Transceiver-TLE9015QU
JPG | 595 kb | 2126 x 1536 px
-
Battery management systems in hybrid and electric vehicles ensure that the capacity of a battery is optimally utilized and that the battery does not age prematurelyInfineon-Battery-in-EV
JPG | 521 kb | 2126 x 1536 px