Autoliv、革新的なシートベルト・プリテンション・システムにインフィニオンの車載用パワー半導体を採用
ストックホルム(スウェーデン)/ノイビーベルク(ドイツ)
Autoliv Inc.(NYSE:ALV、SSE:ALIVsdb)と独インフィニオンテクノロジーズ(FSE/NYSE:IFX)は本日、A utolivの次世代シートベルト・プリテンション・システム「Active Seatbelt」にインフィニオンがパワー半導体を独占供給すると発表しました。今回供給されるのは、このほど量産発売された「 NovalithIC™」ファミリのパワー半導体であり、短時間に比較的高電流を有する電気モータを制御することが可能です。自動車安全システムの世界最大のサプライヤであるAutolivは、電 気モータと電子機器を使用し、迫り来る衝突の数ミリ秒前にシートベルトの巻き取りを開始することで、乗員の安全を高めます。インフィニオンのパワー半導体は、電気モータの制御と電力供給で重大な役割を果たします。 Active Seatbeltは現在、高級車で使用されていますが、Autolivでは、これらシステムの生産を現在拡大しています。
自動車の安全性と快適性を高める革新的なActive Seatbelt
AutolivのActive Seatbeltは、インフィニオンのNovalithICパワー半導体を搭載した小型モータデバイスを使用することで、自動車の安全性と快適性を高めます。例えば、 衝突が予想される場合、乗員のシートベルトは自動的に巻き取られ、ベルトの緩みは衝突前になくなることから、肋骨骨折などの傷害のリスクが軽減されます。Autolivの革新的なシートベルト・プリテンション・ シ ステムは、衝突の度合いと乗員の重量に応じて拘束力を調節できます。また、シートベルトのバックル留めをスムーズに行うとともに、バックル留めの際には緩やかな巻き取りを行うことで、快適性を高めます。最 後に、通 常の火薬式シートベルト・プリテンショナーとは異なり、Active Seatbeltは、カーブ走行時に巻き取りを行うことで、Gの力を最小限に抑えることができます。
Autoliv Electronicsの最高責任者であるスティーブ・ロード(Steve Rode)氏は、次のように述べています。「 革新的な安全システムに関する当社の長年の経験と、半導体に関するインフィニオンの専門知識が組み合わさった結果、Active Seatbeltプリテンション・システムに対して、こ のような新たなアプローチが実現しました。当社の長年のサプライヤであるインフィニオンを選択したのは、同社が高品質の車載用ソリューションに注力し続けているからです。」
インフィニオンのクラウス・ガイスラー(Claus Geisler)(オートモーティブ事業部シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「自動車のセーフティ・エレクトロニクスは、インフィニオンにとって重要な分野です。当社の車載用半導体は、交通事故の数を2010年までに半減させるという欧州連合の目標に貢献します。よ り高度な車載用半導体を提供することで、自動車の安全性、利便性、エネルギー効率の向上を支援することがインフィニオンの目標です。当社のNovalithICは、車 載用パワーウエハ技術における当社の中核技術と、チップ・オン・チップおよびチップ・バイ・チップによる最先端の組立技術が一体化したものです。
自動車の内部では、最大70個の小型モータがパワー半導体を使用
ハンドル、座席、ウィンドウリフト、サンルーフなど、自動車のさまざまな機能の位置を変えるため、今日の中級車には、平均して約40~50個の小型モータが搭載されています。高級車クラスの場合、自 動車1台に約70個のモータが搭載されています。市場調査会社Strategy Analyticsの2008年5月のレポートによると、インフィニオンは2007年に世界で第2位、欧 州で第1位の車載用半導体サプライヤであり、世界で9.4%、193億米ドルの市場シェアを誇ります。Autolivは、世界のシートベルト市場で3分の1以上のシェアを確保しています。昨年のシートベルト・シ ステムの販売台数は1億1,000万個を上回りました。うち約半分が、衝突開始時にベルトを不可逆的に巻き取る一般的な火薬式プリテンショナーを搭載しています。
NovalithICに関する技術情報
NovalithICは最新のチップ・バイ・チップ技術とチップ・オン・チップ技術を活用し、3種類の集積回路(出力段を制御・監視するための2つのパワーチップと1つのロジック回路)を 約1cm2の小型パッケージにまとめた製品です。NovalithICファミリは、モータ駆動アプリケーション用の完全統合型大電流ハーフブリッジです。業 界トップクラスとなる最大70アンペアの電流に対応するとともに、モータを駆動するパワーエレクトロニクスが占めるプリント基板面積を半分程度に削減することができます。アプリケーションのニーズに応じ、出 力は連続的に変化するため、エネルギー消費は最大80%削減されます。また、オン抵抗が標準値で16mΩと極めて低く、暗電流が7μAにすぎないことから、非常に高いエネルギー効率を持つデバイスとなっています。 NovalithICは、鉛フリー(グリーン)パッケージで提供され、燃料ポンプやワイパーの駆動装置といった車載用の小型モータから、ドリルやエアコンシステム、エ ンジン冷却ファンといった高消費電力の装置まで、幅広いアプリケーションに対応します。AutolivのActive Seatbelts に搭載されているNovalithICは鉛フリーです。
インフィニオンの車載用パワー半導体とNovalithICチップの詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/automotivepower
AutolivのActive Seatbeltについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.autoliv.com/whatwedo/seatbelts/activeseatbelts
Autolivについて
Autoliv Inc.は、自動車安全システムの世界的リーダーであり、世界の主要な自動車メーカーすべてを対象に、自動車安全システムを開発・製造しています。合弁会社をも含めると、A utoliv Inc.は32の車両生産国で80以上の施設を有し、約4万3,000人の従業員を擁しています。このほか、世界12ヶ国でテクニカルセンターを持ち、自 動車安全システムのサプライヤとしては世界最多となる21ヶ所のテストトラックを保有しています。2007年の売上高は68億ドルでした。同社の株式は、ニューヨーク証券取引所(NYSE:ALV)ま た同社のスウェーデン預託証券はストックホルム証券取引所(SSE:ALIV)で取引されています。詳細は下記サイトをご参照ください。
www.autoliv.com
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
このニュースリリースは www.autoliv.com と www.infineon.com/press/ でご覧いただけます。
Information Number
INFATV200810.005
Press Photos
-
The NovalithIC(tm) combines three integrated circuits - two power chips and one logic circuit to control and monitor the power stage - in one small package of approximately 1 square centimetre in size and provides a fully integrated high current half-bridge for motor drive applications in cars (i.e. heating, ventilation air-conditioning systems (HVAC), seat belt systems and fuel pumps).5325-NovalithIC_0408
JPG | 1.66 mb | 3543 x 2661 px
-
The NovalithIC(tm) combines three integrated circuits - two power chips and one logic circuit to control and monitor the power stage - in one small package of approximately 1 square centimetre in size and provides a fully integrated high current half-bridge for motor drive applications in cars (i.e. heating, ventilation air-conditioning systems (HVAC), seat belt systems and fuel pumps).2_4_085_ECI_999
JPG | 2.12 mb | 2126 x 1867 px