英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET,赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
【 2024 年 11 月 25 日 , 德国慕尼黑讯】为了满足AI服务器和电信领域的安全热插拔操作要求,MOSFET必须具有稳健的线性工作模式和较低的 RDS(on) 。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的新型OptiMOS™ 5 Linear FET 2解决了这一难题,这款MOSFET专为实现沟槽 MOSFET的RDS(on)与经典平面 MOSFET 的宽安全工作区(SOA)之间的理想平衡而设计。该半导体器件通过限制高浪涌电流防止对负载造成损害,并因其低RDS(on) 而能够在工作期间将损耗降至最低。与上一代产品OptiMOS™ Linear FET相比,OptiMOS™ Linear FET 2改善了高温下的 SOA、降低了栅极漏电流,并扩大了封装选择范围。这使每个控制器可以并联更多的 MOSFET,不仅降低了物料(BOM)成本,还通过扩展产品组合为设计带来了更大的灵活性。
100 V OptiMOS™ Linear FET 2采用 TO-leadless封装(TOLL)。与 RDS(on)相近的标准OptiMOS™ 5 相比,该器件在10 ms、54 V时的SOA高出12倍,在100 µs时的SOA高出 3.5 倍。后一项改进对于电池管理系统(BMS)在短路情况下进行电池保护尤为重要。在短路情况下,保障系统设计和可靠性的关键在于并联MOSFET之间的电流分配。OptiMOS™ 5 Linear FET 2通过优化传输特性改进了电流分配。凭借宽SOA和经过改进的电流分流,在元件数量由短路电流要求决定的设计中,元件数量最多可减少 60%。这实现了高功率密度、高效率且高度可靠的电池保护,可被广泛用于电动工具、电动自行车、电动摩托车、叉车、电池备用电源、纯电动汽车等领域。
供货情况
新型OptiMOS™ 5 Linear FET 2 MOSFET 现已上市。更多信息,请访问 www.infineon.com/optimos-linearfet 和 www.infineon.com/ipt023n10nm5lf2。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202411-023