英飞凌推出65纳米单芯片产品,为低成本手机带来音乐和网络功能
英飞凌推出65纳米单芯片产品,为低成本手机带来音乐和网络功能
2008年2月7日,德国Neubiberg讯–– 英飞凌通过推出第三代单芯片产品X-GOLD™113与X-GOLD™213,使低成本手机能实现拍照、上网和音频娱乐等高端功能。与 传统解决方案相比,这些功能的集成可使客户将制造成本降低40%。全新芯片现已开始提供样品,并且成功进行了实际应用。
根据市场调查结果,全球66亿人口大约有一半的人未曾用过电话,更不用说使用数码相机或MP3播放器。英飞凌今日推出的X-GOLD 113 和X-GOLD 213芯片,为 这一目标群体以低廉的价格使用移动设备铺平了道路。作为完整移动平台的一部分,该解决方案使价格敏感型市场获得了以往只在高端市场提供的多种功能。没有个人电脑的用户现在在需要时,也可通过手机访问互联网,包 括新闻报道、天气预报、商品价格、导航信息或电子邮件。此外,还可通过手机拍摄数码照片,并快速实现共享。在不增加任何成本的情况下,目前还可实现收音机或MP3播放功能(包括播客)。
凭借全新的X-GOLD系列,英飞凌在单芯片集成方面向前迈进了一大步。目前可在一个晶粒上集成基带、功率管理单元、射频收发器和调频收音机等功能。ARM11处理器可提供音乐播放器、Java应用、 多媒体信息传输、电子邮件和视频功能等应用所需的性能和灵活性。
“通过推出全新65纳米芯片,我们再次证实了自己在单片集成领域的领袖地位。”英飞凌执行副总裁兼通信解决方案事业部总裁Hermann Eul教授指出,“我们通过推出X-GOLD 113和X-GOLD 213,满足了希望以较低的成本获得更多功能的新兴发展市场的需求。”
英飞凌的ULC1 (E-GOLDradio™)和ULC2 (XMM™1010 / X-Gold™101)平台迄今为止已累计销售超过5,000万件,这 使其成为超低成本手机市场的领先解决方案供应商。包括诺基亚、LG、中兴(Vodafone供应商)、Sagem和波导在内的全球手机制造商已选用英飞凌超低成本平台。
目前入门级手机细分市场蓬勃发展。根据ABI Research市场研究公司的预测,2007年入门级超低成本手机的市场份额约为16%。到2010年,这一份额将上升至接近28%。
X-GOLD™113 / XMM™1130
X-GOLD 113采用8 x 8 mm晶圆级封装,集成了GSM/GPRS调制解调器和音乐手机所需的全部功能,如音频播放器、立体声RDS调频收音机接收器、立体声耳机、D类放大器、音 频编解码器、USB接口和内存卡及蓝牙接口。不到5平方厘米的XMM 1130平台采用不足50个组件,实现全部手机功能。
X-GOLD™213 / XMM™2130
X-GOLD 213采用相同的封装尺寸,集成了X-GOLD 113所有特性。X-GOLD 213芯片还提供其它功能,包括EDGE调制解调器、300万像素相机接口和适用于A-GPS、 WLAN和蓝牙的连接器。EDGE功能和下行数据速率的成倍提升,使XMM 2130成为真实网页浏览和信息发送的理想平台。即使包括蓝牙,该平台依然不足6平方厘米,成为市场上体积最小,最 具成本竞争力的浏览平台。
供货情况
X-GOLD 113和 X-GOLD 213目前已开始供应样品,2009年上半年预计将实现量产。产品预计将采用英飞凌事先公布的创新嵌入式晶圆级球栅阵列封装(eWLB)。
如欲了解更多ULC-手机信息,敬请登录我们的播客: www.infineon.com/podcast
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press
Information Number
INFCOM200802.036
Press Photos
-
The XMM(tm)2130 enables additional features in price-sensitive markets such as html-browsing, digital photos, Radio-entertainment or MP3 functionality.XMM213
JPG | 1.46 mb | 2126 x 1535 px