インフィニオンが65ナノメートル技術採用の低価格携帯電話向けシングルチップ・ファミリを発表

~音楽プレーヤーやモバイル・インターネットを新興成長市場に~

2008/02/07 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、第3世代のシングルチップ「X-GOLD™113」と「X-GOLD™213」を 発表しました。本製品は、カメラやモバイル・インターネット、オーディオ・エンターテインメントなどの先進的な携帯電話の機能を、低価格市場において実現可能にします。これらの機能の集積化によって、携 帯電話の基本機能部の生産コストを、従来のソリューションに比べて最大40パーセント削減することが可能になります。X-GOLD 113とX-GOLD 213は現在サンプル出荷中で、試 験通話はすでに成功しています。

市場調査会社によると、世界人口66億人の約半数はまだ一度も電話をかけたことがなく、ましてやデジタルカメラやMP3プレーヤーを使用した経験もありません。今回発表したX-GOLD 113およびX-GOLD 213シングルチップによって、インフィニオンはこの層にあたる人々がより豊富なモバイルアプリケーションを手頃な価格で入手できる道を開きました。完 全なモバイルプラットフォームの一部をなすこのソリューションを使用すれば、従来はハイエンド層でしか提供されていなかった付加機能を、価格志向型の市場でも提供できます。パソコンを持たない人でも、携 帯電話を使って出先からインターネットにアクセスし、ニュースや天気予報、商品価格情報、ナビゲーション、Eメールなどを利用することができます。また、デジカメで写真を撮ってすぐに他の人と共有できるほか、ポ ッドキャストなどラジオ番組やMP3データも価格を上乗せすることなく利用可能になります。

インフィニオンは新製品のX-GOLDファミリによってシングルチップ集積化に向けてさらなる一歩を踏み出しました。X-GOLDファミリではベースバンドとパワー・マネジメント・ユニット、R Fトランシーバ、FMラジオが1個のダイに集積されました。ARM11プロセッサは音楽プレーヤーやJava、マルチメディア・メッセージング、Eメール、ビ デオ機能などのアプリケーションに必要な性能と柔軟性を提供します。

インフィニオンのヘルマン・オイル(取締役副社長兼通信ソリューションズ事業グループ責任者)は、次のように述べています。「65ナノメートル・プ ロセス技術を使って製造された新しい半導体チップの投入によって、真のモノリシック集積分野におけるインフィニオンのテクノロジー・リーダーシップが改めて確認されました。当社はX-GOLD 113とX-GOLD 213によって、より豊富な機能を手頃な価格で求める旺盛な需要が存在する新成長市場に対応しています」

従来のULC1(E-GOLDradio™)とULC2(XMM™1010 / X-Gold™101)プラットフォームは、現時点までの累積出荷個数が両製品合わせて5000万個を突破しています。 インフィニオンはこの2つのプラットフォームによって超低コスト市場向け携帯電話ソリューションのリーディングプロバイダとしての地位を確立しています。ノキアやLGE、ZTE( ボーダフォンなどに携帯電話を供給)、Sagem、Ningbo Birdなど全世界の携帯電話メーカーが、インフィニオンの超低コスト・プラットフォームを採用しています。エ ントリーレベル携帯電話市場は現在活況を呈しています。市場調査会社ABI Researchの予測によると、携 帯電話市場全体に占める超低価格/エントリーレベル製品の割合は2007年の約16パーセントから2010年には28パーセント近くまで拡大する見込みです。

X-GOLD™113 / XMM™1130
X-GOLD 113は8×8mmのウェハ・レベル・パッケージ(WLP)で供給され、GSM/GPRSモデムと、オーディオプレーヤーやステレオRDS FMラジオレシーバ、ステレオ・ヘ ッドセット、クラスDアンプ、オーディオコーデック、USBインターフェイスやメモリカード、Bluetooth用のインターフェイスなど、ミュージックフォンに必要な機能がすべて集積されています。XMM 1130プラットフォームを使用すると完全な携帯電話用機能を5平方センチメートル未満の実装面積で、50個未満の部品しか使わずに実現できます。

X-GOLD™213 / XMM™2130
X-GOLD 213シングルチップはX-GOLD 113と同じ機能を同じパッケージサイズに集積しています。さらにX-GOLD 213にはEDGEモデムと、最 大3メガピクセルのカメラインターフェイス、A-GPS、WLAN、Bluetoothといった周辺接続機能などが付加されています。XMM 2130はEDGE機能搭載により下りデータ通信速度が3倍向上され、 本格的なウェブブラウジングやメッセージングに理想的なプラットフォームとなっています。このプラットフォームはBluetoothを搭載していても実装面積がわずか6平方センチメートル未満で、業 界で最小かつ最もコストパフォーマンスに優れたブラウザ・プラットフォームとなっています。

出荷状況について
X-GOLD 113とX-GOLD 213は現在サンプル出荷中で、量産出荷は2009年上半期に開始の予定です。パッケージの生産にはすでに発表されているインフィニオンの革新的なeWLB( embedded wafer level ball grid array)技術が使用される予定です。

インフィニオンのポッドキャストでも、ULC携帯電話の詳細についてご紹介しています(英語)。
www.infineon.com/podcast

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200802.036

Press Photos

  • The XMM(tm)2130 enables additional features in price-sensitive markets such as html-browsing, digital photos, Radio-entertainment or MP3 functionality.
    The XMM(tm)2130 enables additional features in price-sensitive markets such as html-browsing, digital photos, Radio-entertainment or MP3 functionality.
    XMM213

    JPG | 1.46 mb | 2126 x 1535 px

関連リンク