Branchenweit erste Mikrocontroller mit Trusted Firmware-M, Arm Mbed OS und Pelion IoT-Plattform für komplette IoT-Lebenszyklusmanagement-Lösung

06.10.2020 | Market News

München, Deutschland, und San Jose, Kalifornien – 6. Oktober 2020 – Die Infineon Technologies AG unterstützt Hersteller von IoT-Geräten mit einer hoch integrierten IoT-Lifecycle-Management-Lösung: diese reduziert die Risiken bei der Firmware-Entwicklung und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte. Die branchenweit erste Lösung dieser Art kombiniert den weit verbreiteten ‚Secure Microcontroller PSoC® 64‘ mit integrierter Trusted Firmware-M, dem IoT-Betriebssystem Arm® Mbed™ und der IoT-Plattform Arm Pelion™. Damit lassen sich IoT-Produkte im Hinblick auf Sicherheit entwerfen, verwalten und aktualisieren. Eine kundenspezifische Sicherheits-Firmware ist nicht erforderlich. Die Betriebssoftware unterstützt Pelion und Mbed und erfüllt mit einer Sicherheitszertifizierung gemäß PSA* Level 1 höchste Sicherheitsansprüche der Branche.

„Dutzende von Studien haben gezeigt, dass Datenschutz und Sicherheit für die Verbraucherakzeptanz von IoT-Produkten ausschlaggebend ist", sagte Vikram Gupta, Senior Vice President der Produktlinie ‚IoT, Compute, and Wireless‘ von Infineon. „Durch die Zusammenarbeit mit unserem geschätzten Partner Arm haben wir eine IoT-Lifecycle-Management-Lösung entwickelt, die Geräteherstellern erlaubt ihre Produkte zu vernetzen, zu verwalten und auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik mit Open-Source-Firmware zu bringen.“

Mit dem PSoC 64 mit integrierter Trusted Firmware-M lässt sich die Gerätesicherheit schnell und einfach erhöhen. Die Open-Source-Software liefert konfigurierbare Komponenten, die eine Implementierung der PSA-Funktions-APIs bermöglichen und eine gesicherte Verarbeitungsumgebung (SPE) für Arm Cortex®-M-basierte Mikrocontroller schaffen. Mit dem PSoC 64 als Vertrauensanker können Gerätehersteller noch einfacher eine PSA-Zertifizierung für ihre Endprodukte erlangen.

„Hersteller und Unternehmen benötigen flexible Lösungen, die es ihnen erlauben, schnell und sicher IoT-Anwendungen mit geschützten Geräten zu entwickeln, einzusetzen und zu verwalten", sagte Charlene Marini, Vice President und General Manager für Geräte, IoT-Plattform, Arm. „Die Integration der Arm-basierten PSoC 64 Secure Microcontroller, dem Pelion Device Management, der Mbed Betriebssoftware und Trusted Firmware-M mit PSA-Level 1-Zertifizierung bietet OEMs IoT-Sicherheit über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Chip bis zur Cloud."

Das Pelion Device Management bietet gesicherte Geräteverwaltung in jeder Phase des Produktlebenszyklus, von der Inbetriebnahme bis zum Lebensende des Produktes. Es umfasst eine Dual-Core-Architektur mit einem Arm Cortex-M4-Kern zur Ausführung von Anwendungen und einem Arm Cortex-M0+-Kern, der als Sicherheitskoprozessor mit vorkonfiguriertem Root-of-Trust verwendet wird.

PSoC 64 ist Teil der IoT-AdvantEdge™-Lösung: ein umfassender Satz von Bausteinen, der es ermöglicht, IoT-Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen. IoT-AdvantEdge vereinfacht das Produktdesign, indem es robuste Konnektivität kombiniert mit Sicherheit und lokaler Verarbeitung in einer integrierten Lösung bietet.

Durch die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation sind die PSoC 64 Mikrocontroller mit Sicherheitsanker nun Teil des umfassenden Halbleiter-Portfolios für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen von Infineon.

Verfügbarkeit

Das PSoC 64 Secure Boot Wi-Fi/BT Pioneer Kit (CY8CKIT-064B0S2-4343W) kann hier vorbestellt werden. Die kostengünstige Hardware-Plattform ermöglicht Design und Debugging der PSoC 64 Secure Boot MCU und des Murata Type 1DX Moduls (CYW4343W Wi-Fi + Bluetooth Combo Chip). Weitere Informationen sind auf der PSoC 64-Seite oder unter https://www.pelion.com/boards/ verfügbar.

*Eine Zertifizierung nach PSA basiert auf einem umfassenden Rahmenwerk, um die Sicherheit von IoT-Geräten zu verbessern. Unabhängige Tests definierter Sicherheitsstandards schaffen Vertrauen in IoT-Geräte und die Dienste.

Informationsnummer

INFCSS202010-003

Pressefotos

  • Mit dem ‚Secure Microcontroller PSoC® 64‘ mit integrierter Trusted Firmware-M, dem IoT-Betriebssystem Arm® Mbed™ und der IoT-Plattform Arm Pelion™ lassen sich IoT-Produkte im Hinblick auf Sicherheit entwerfen, verwalten und aktualisieren. Eine kundenspezifische Sicherheits-Firmware ist nicht erforderlich.
    Mit dem ‚Secure Microcontroller PSoC® 64‘ mit integrierter Trusted Firmware-M, dem IoT-Betriebssystem Arm® Mbed™ und der IoT-Plattform Arm Pelion™ lassen sich IoT-Produkte im Hinblick auf Sicherheit entwerfen, verwalten und aktualisieren. Eine kundenspezifische Sicherheits-Firmware ist nicht erforderlich.
    PSoC_64_Chip

    JPG | 91 kb | 2126 x 1535 px