インフィニオン、ザイリンクス社とXylon 社と協業 —安全性性能に関わるアプリケーションで、新しいマイコンのソリューション—

2019/02/27 | マーケットニュース

2019年2月22日、ミュンヘン(ドイツ) 

自動車や産業分野の安全に関わるマイクロコントローラの使用にさらなる柔軟性をもたらすため、インフィニオン テクノロジーズは Xilinx Inc.(以下、ザイリンクス)と Xylon, d.o.o.(以下、Xylon社)の両社と協業します。2019年のEmbedded World見本市で、 logiHSSLと呼ばれる新しいXylon社の IPコアを展示します。このIPコアに基づき、インフィニオンの AURIX™ TC2xxおよび TC3xxマイクロコントローラと、XilinxのSoC、MPSoC、FPGAデバイスにおいて、Infineon High Speed Serial Link(HSSL)を経由した高速通信が実現します。シリアルリンクは最大84%の正味ペイロードデータレートにて、最大320 Mbaudまでのボーレートをサポートします。 

インフィニオン独自のインターフェイスであるHSSLはピン数の少なさを特徴とし、2個のLVDSにそれぞれ2本のピン、clkピン1本の合計5本のピンのみです。HSSLインターフェイスはこれまで、パフォーマンスや機能拡張を目的とし、AURIXデバイスとお客様のASIC間のデータ交換に使用されてきました。今回発表した新しいIPコアにより、システムデベロッパはAURIXが提供する安全性とセキュリティを、ザイリンクスデバイスによる幅広い機能と組み合わせられるようになりました。それぞれの接続されたデバイスはHSSLを経由し、相手側のデバイスに内蔵された、およびそのデバイスにさらに接続されたデバイス内のリソースへのアクセスとそのコントロールを行うことができます。 

インフィニオンのマイクロコントローラ担当マーケティングディレクターであるラルフ ケーデル(Ralf Koedel)は次のように述べています。「インフィニオンのAURIXマイクロコントローラは、たとえば先進的なドライバー支援や自動運転システムなど、安全に関わる多くのアプリケーションにおいて市場の基準となっています。今回の発表を通じ、インフィニオンをはじめとする各社は、高性能スと安全性の両方が求められる次世代アプリケーション向けに新しい選択肢を提供します。このようなアプリケーションには産業自動化アプリケーションも含まれます」 

ザイリンクスのAutomotive Solutions担当ディレクターであるポール ゾラッティ(Paul Zoratti)氏は次のように述べています。「ザイリンクスの製品はADASとADアーキテクチャに採用され、データのアグリゲーション、前処理、および分配と計算の高速化を担っています。これをASIL Dレベルの機能安全を提供するAURIXファミリと組み合わせることにより、FPGAベースのHSSLソリューションが持つ市場での魅力が大きく高まりました。Xylon社のライセンス供与可能なIPコアを使うことで、貴重な開発リソースを費やすことなく、ザイリンクスとインフィニオンのデバイス間で、信頼性に優れたHSSL通信経路を確立できるようになりました」 

開発作業を支援するため提携各社は スターターキットを提供しています。これには ザイリンクスの評価キットインフィニオンのAURIX評価基板、およびXylon社のFMC基板が含まれます。また参照設計とテスト用ソフトウェアアプリケーション、Xylon社のlogicBRICKS評価用ライセンス、参考資料一式、およびテクニカルサポートも含まれています。 

2019年のEmbedded World見本市では、インフィニオン(ホール3A、ブース番号231)と販売パートナーであるEBV(ホール3A、ブース番号229)がデモボードの展示を行います。 

供給状況

この新しいIPコアと開発キットは2019年3月から供給を開始します。詳細については こちらをご覧ください。 

インフィニオンがEmbedded World 2019に出展

Embedded World 2019 Exhibition & Conference(ドイツ、ニュルンベルク、2019年2月26〜28日)のホール3A、ブース231にお立ち寄りください。展示のハイライトには自動運転のためのスマートで安全な車両、セキュリティの確保されたコネクテッド工場、スマートな住宅と消費者向け機器、高度に効率的で洗練されたドローンなどが含まれます。詳細については www.infineon.com/embeddedworldをご覧ください。

Information Number

INFATV201902-039j

Press Photos

  • A new IP core will enable high-speed communication between Infineon’s AURIX™ microcontrollers and Xilinx’ devices via HSSL.
    A new IP core will enable high-speed communication between Infineon’s AURIX™ microcontrollers and Xilinx’ devices via HSSL.
    AURIX_Safety_meets_Performance

    JPG | 1.52 mb | 5400 x 3900 px